主题中讨论的其他器件:、 DLPC3439、DLPC3479
我们现在正在开发一种用于3D 打印机的 UV 光源引擎、我们在 UV 光引擎中使用 DLP4710、而 UV LED 为385nm。 我们已经运行了一年的生命周期测试(运行时间为4476)、但最近、我们发现 在镜片池(PoM)区域有一些错误像素。 这些错误像素始终处于开启状态、而不是处于关闭状态。
我们想知道 DMD 过热是否会导致此故障。 您能给我们一些建议吗? 提前表示感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们现在正在开发一种用于3D 打印机的 UV 光源引擎、我们在 UV 光引擎中使用 DLP4710、而 UV LED 为385nm。 我们已经运行了一年的生命周期测试(运行时间为4476)、但最近、我们发现 在镜片池(PoM)区域有一些错误像素。 这些错误像素始终处于开启状态、而不是处于关闭状态。
我们想知道 DMD 过热是否会导致此故障。 您能给我们一些建议吗? 提前表示感谢。
您好、Austin:
感谢您的反馈。 目前、我们使用 DLP4710、而不是 DLP4710LC。
它不会在生命周期内保持静态图像,图像序列是1s 全白->1s 全灰->1s 全背,LED 将在5秒间隔时间内关闭。 DMD 散热器采用热管来实现更好的冷却、此外、还有一个小型风扇会高速向 DMD 散热器吹风。
或者该问题是否可能由 ESD 引起?
谢谢、期待您的回复。
此致、
波昂
您好、Boon:
DLP4710 DMD 不是为385nm 波长设计的。 它被设计用于在可见波长下工作。 长期暴露在规格之外将导致镜片故障、尤其是385nm。
POM 镜像被设计成处于关闭状态、并且由于故障无法切换至偏移。 POM 旁边的活动行很可能出现故障、并且这些镜片卡在 ON 位置。
另一种可能的解释- 4710 DMD 底部亮起。 POM 镜片处于关闭状态、以进行底部照明。 对于侧向照明、相同的 POM 镜片将处于打开状态。 你如何检查这些镜子。
故障-这些故障是由于长期暴露在385nm UV 光下所致。 这不是由于过热、尤其是在主动冷却 DMD 散热器时。 事实上、冷却技术有助于延长使用寿命。 如果沿边沿出现故障、也不太可能发生 ESD。
希望这可以解答您的问题。
此致、
维韦克
您好、Vivek、
非常感谢您的答复。 您能否告诉我 DLP4710和 DLP4710LC 之间有何具体差异? 我在其规格中看到了与 DLP4710和 DLP4710LC 相同的运行条件、如下所示。

如果 ESD 不太可能、我仍然想知道这些 POM 镜片的温度高于其他有效镜片、那么会导致此故障、因为其他镜片目前是正常的。 我应该更加关注热管理、甚至应该每周清洁风扇和散热器上的粉尘。
再次感谢、请提供建议。
此致、
波昂
您好、Boon:
DLP 技术是专为特定应用而设计的芯片组解决方案、其中包括 DMD、控制器和电源管理 IC (PMIC)。 DLP4710LC DMD 和随附控制器 DLPC3479专为光控制应用而设计。 同样、DLP4710 DMD 和 DLPC3439控制器也是专为显示应用而设计的。
DMD 可能具有类似的光学和电气规格、但功能和特性取决于 DMD 和控制器的组合。
您能否上传投影图像图片或关闭 DMD、以便我们更好地了解 POM 镜缺陷?
此致、
维韦克