This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP780NEEVM:用于测试 DLP801RE 的选项?

Guru**** 1790660 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP800RE, DLP801RE, DLP800REEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1375054/dlp780neevm-options-for-testing-dlp801re

器件型号:DLP780NEEVM
主题中讨论的其他器件:DLP801REDLP800REEVM、DLP800RE

工具与软件:

是否有适用于 DLP801RE 的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    目前我们没有创建 DLP801RE DMD EVM 的计划。

     在初始开发时、可以很好地比较 DLP800REEVM。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DLP801RE DMD 单独购买、那么能否通过 DLP800REEVM 以直接的方式实现(即将 DLP800替换为 DLP801)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    是的、如果将 DLP800RE DMD 替换为 DLP801RE DMD、软件将识别该情况并在 DLP800REEVM 上正常工作。

    此致!

    亚伦  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。