This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我已经购买了评估板 DLPDLCR2000EVM 并通过了测试、
按照我的原始生产想法:使用 Nordic MCU"nRF5430"通过 DLPC2607驱动 DLP2000。
我计划设计一个定制电路板、其中应包含 DLPC2607和其他器件以及 DLP2000。
现在我的问题是:
1.我在主页上找到了一些"DLPC2607固件" 如何将此写入器件? 或者它是预安装的、只是更新目的所必需的吗?
2.我应该向与 DLPC2607连接的闪存中写入什么内容? 生产后使用系统时是否为空?或者是否需要提前进行任何工艺?
3. SDRAM 怎么样,它也能是空的吗?
简而言之、我想知道生产中除了焊接之外的任何必要工艺。
如果需要任何编写器或调试器、我还需要考虑它们的连接器。
提前感谢您!
您好、用户:
欢迎回到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。
DLPC2607使用一个外部 SPI 闪存存储器器件来提供配置支持。 您可以使用 DLPC2607页面上的以下 GUI 上传固件。 您还可以使用固件选择器工具来获取必要的固件。
以下是 GUI 用户指南的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu015
外部 DRAM 由帧存储器控制器使用、不需要任何操作。 确保您选择的 DRAM 符合 DLPC2607数据表中的规格。
此致、
Alex Chan
尊敬的 Alex:
感谢您发送编修。
我了解它们将如何初始化。
我认为 mDDR DRAM 对于其运行是强制性的;
该操作是否也必须使用闪存?
或者它只是为了更好/简单的使用(例如避免重复配置)
并非总是必需的?
此致!
您好、用户:
您必须对外部闪存进行编程、因为 DLPC2607没有任何内部闪存、而是使用包含固件的外部闪存。
此致、
Alex Chan