主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVM、、 DLP2000
工具与软件:
您好!
我已经购买了评估板 DLPDLCR2000EVM 并通过了测试、
按照我的原始生产想法:使用 Nordic MCU"nRF5430"通过 DLPC2607驱动 DLP2000。
我计划设计一个定制电路板、其中应包含 DLPC2607和其他器件以及 DLP2000。
现在我的问题是:
1.我在主页上找到了一些"DLPC2607固件" 如何将此写入器件? 或者它是预安装的、只是更新目的所必需的吗?
2.我应该向与 DLPC2607连接的闪存中写入什么内容? 生产后使用系统时是否为空?或者是否需要提前进行任何工艺?
3. SDRAM 怎么样,它也能是空的吗?
简而言之、我想知道生产中除了焊接之外的任何必要工艺。
如果需要任何编写器或调试器、我还需要考虑它们的连接器。
提前感谢您!