This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:DLP 架构中每个器件的功能

Guru**** 2581005 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1389169/dlpc2607-functions-of-each-device-in-dlp-architecture

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVM、、 DLP2000

工具与软件:

您好!  

我已经购买了评估板 DLPDLCR2000EVM 并通过了测试、

按照我的原始生产想法:使用 Nordic MCU"nRF5430"通过 DLPC2607驱动 DLP2000。

我计划设计一个定制电路板、其中应包含 DLPC2607和其他器件以及 DLP2000。

现在我的问题是:

1.我在主页上找到了一些"DLPC2607固件" 如何将此写入器件? 或者它是预安装的、只是更新目的所必需的吗?

2.我应该向与 DLPC2607连接的闪存中写入什么内容?  生产后使用系统时是否为空?或者是否需要提前进行任何工艺?

3. SDRAM 怎么样,它也能是空的吗?

简而言之、我想知道生产中除了焊接之外的任何必要工艺。

如果需要任何编写器或调试器、我还需要考虑它们的连接器。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。  

    DLPC2607使用一个外部 SPI 闪存存储器器件来提供配置支持。 您可以使用 DLPC2607页面上的以下 GUI 上传固件。 您还可以使用固件选择器工具来获取必要的固件。  

    以下是 GUI 用户指南的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu015

    外部 DRAM 由帧存储器控制器使用、不需要任何操作。 确保您选择的 DRAM 符合 DLPC2607数据表中的规格。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您发送编修。

    我了解它们将如何初始化。

    我认为 mDDR DRAM 对于其运行是强制性的;

    该操作是否也必须使用闪存?

    或者它只是为了更好/简单的使用(例如避免重复配置)

    并非总是必需的?

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您必须对外部闪存进行编程、因为 DLPC2607没有任何内部闪存、而是使用包含固件的外部闪存。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你!