This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DMD 接口存在错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1450320/dlpc900-bugs-with-the-dmd-interface

器件型号:DLPC900
主题中讨论的其他器件:DLP670S

工具与软件:

您好!
我们尝试实施您的解决方案。
因此、我们断开了 USB 连接、并为 EVM 上电、DMD 上没有图案。
我们附近没有 USB 转 UART FTDI 线缆、如果您认为仍有必要、我们会尽快订购。 我们不知道什么是终端程序。
我们能够将固件更新到6.3.0、我们现在进行了一些检查(特别是:DMD 通信错误和 DMD 不兼容错误)。 但是、如果固件不返回"待机"、我们仍然无法选择正常模式。
再次感谢您的帮助、
Eloi.

PS:我不知道为什么,但螺纹关闭了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eloi:

    很抱歉您的系统出现问题! 我也无法看到你提出的任何其他问题,这是令人难以置信的奇怪,谢谢再次提问!

    抱歉、我在这里缺少一些信息、我将问一些问题以缩小问题的范围。

    这是 DLPLCR900DEVM (双通道)还是 DLPLCR900EVM (单通道)? 您还想连接哪个 DMD EVM?

    您使用的是什么操作系统和版本? 在您的计算机中、 当您将模块插入计算机并拔出时、是否能够通过设备管理器识别任何设备? 您是否可以在系统通电时发送照片?

    我知道这可能是连接/通信问题、但我想知道在您的系统处于工作状态时亮起的所有 LED。 还请说明是否填充了引脚 J12 (双 EVM)或引脚 J11 (单 EVM)、因为这些是引导跳线、需要去掉这些跳线、以初始化系统、使其通过基本引导。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道你是否可以通过这个链接访问以前的问题,但我要给它一个尝试 : https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1432824/dlpc900-bugs-with-the-dmd-interface

    -我们使用  DLPLCR900DEVM (双路)和 DLP670S 芯片组。

    -这是一个旧的软件截图。 根据前面的建议、我们将固件更新到了 6.3.0版本。

    -该设备被软件检测到,然而,一旦我们试图选择"正常"模式,检查只是在"待机"模式。 我没有系统工作时的任何图片,但: LED 工作正常,但我们没有注意到 DMD 上的任何模式,因为它应该发生。

    我不确定您要求的其余内容、一旦我可以访问器件、我就会立即答复您。 由于可能在几周内就要完成、因此我更愿意尽可能做出解答。

    感谢您的帮助!

    Eloi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eloi:

    感谢您提供的 信息! 我参考了连接的线程、它似乎仍然处于打开状态、但可能由于不活动而锁定。 我将努力关闭该线程或将其合并、以便在将来拥有一个线程。

    我想知道哪些 LED 处于活动状态、因为这向我展示了器件启动的距离、您能否明确告诉我哪些 LED 处于活动状态?

    一些建议:

    1. 确保未组装 J12 (除非您正在对固件进行编程)
    2. 确保在控制器和 DMD EVM 之间的连接器上进行正确连接
    3. 确保 DMD 正确就位
    4. 根据之前的主题、您加载了 v6.3.0软件、如图所示、您希望选择 DLP670S。 DLP670S_6.3.0_OB-primary.img 和 DLP670S_6.3.0_OB-secondary.img  文件是否加载到电路板中? (在浏览文件时选择这两个选项)
    5. 当检查了所有硬件连接时、在系统设置中、DMD 通信下的"Get"返回什么内容?

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    亚伦