主题中讨论的其他器件:DLP670S
工具与软件:
您好!
我们尝试实施您的解决方案。
因此、我们断开了 USB 连接、并为 EVM 上电、DMD 上没有图案。
我们附近没有 USB 转 UART FTDI 线缆、如果您认为仍有必要、我们会尽快订购。 我们不知道什么是终端程序。
我们能够将固件更新到6.3.0、我们现在进行了一些检查(特别是:DMD 通信错误和 DMD 不兼容错误)。 但是、如果固件不返回"待机"、我们仍然无法选择正常模式。
再次感谢您的帮助、
Eloi.
PS:我不知道为什么,但螺纹关闭了...