This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171I

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501022/tmds171-tmds171i

器件型号:TMDS171

工具/软件:

您好:

我叫 Roberto Teodori、需要说明 TMDS171/I 数据表中列出的特性之一。

i' m 指的是5个以上位的对间偏斜补偿。

5+位意味着偏移补偿适用于5个以上的位、例如可以补偿最多10位?

感谢您的支持

此致

Roberto Teodori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto

    您的理解是正确的、但最大输入对间延迟差为1.8ns。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    "我不知道,但我知道你不会答应的。"
    我想给大家举一个例子:如果偏斜补偿可以大于5位(5+)、如 TMDS171数据表中所指定、每个通道的比特率为1Gbit/s、则我得到的5位时间等于5ns、这个值远大于1.8ns。
    您能帮助我更好地了解 TMDS171的偏斜补偿工作原理吗?
    非常感谢您的耐心。
    此致
    Roberto Teodori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto

    数据表中实际上有一个关于差分对间偏移的拼写错误、需要更正。 数据表中的对间延迟差 应为: T_RX_INTER (MAX):0.2*Tcharacter +1.78ns。  TMDS171数据表面向 HDMI 1.4b 器件、因此采用了 HDMI1.4b 规范中的值。

    TMDS171还支持转接驱动器和重定时器模式、并且仅在重定时器模式下提供偏斜补偿。 当数据速率介于1.2G 和3.4G 之间时、TMDS171处于重定时器模式。 因此、对于上面的1Gbps 示例、TMDS171将位于转接驱动器中、没有任何偏差补偿。  

    但对于3.4Gbps 的数据速率、TMDS171将处于重新计时器模式、并提供2.37ns 的输入偏斜补偿。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的回答。

    实际上、即使比特率低于指定的最小值、我也通过 I2C 总线强制 TMDS171进入重定时器模式、以自动切换到重定时器模式。

    由于我们存在 DVI 线路之间的偏移问题、该问题在每个通道1Gbit/s 比特率下等于10位。我验证了补偿能够很好地对齐输出流、如下图所示。

    以下是 TMDS171的输入 DVI 流、其中一个通道移位了10位:

    以下是 更正了偏移的 TMDS171的输出 DVI 流。

    重定时器的补偿似乎比数据表中指定的要好得多。  

    我想找到一个合理的解释来了解在我们的项目中实施 TMDS171是否能够有效解决问题、而无需重新设计整个电路板。

    感谢您的宝贵支持

    此致  

    Roberto Teodori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto  

    如果您读取寄存器0x15的第7位、您是否看到该位设置为1?  当 TMDS171处于重定时器模式时、它将减小输入数据通道之间的对间延迟差。  当 TMDS171完成偏斜消除过程时、deskew_CMPLT 位将设置为1。

    从示波器波形来看、TMDS171似乎在重定时器模式下正确执行了去偏斜功能。 读取上述位将进一步确认这一点。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的宝贵帮助。

    此致

    Roberto