This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:在 EVM 板中运行时设置解串器960错误。

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, TSER953, DS90UB960-Q1, TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502412/ds90ub960-q1evm-set-up-the-deserdes-960-error-during-runing-in-evm-board

器件型号:DS90UB960-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:TSER953、DS90UB953-Q1、 DS90UB960-Q1TDES960

工具/软件:

我尝试通过 UB960和 UB953设置新的摄像头、 这是以下状态:
1.传感器配置正确。 在读取寄存器后、传感器寄存器"FrameCnt"也发生了变化。 因此必须发送视频
2.读取 GENERAL_STATUS 寄存器。 val 为0x45。 这意味着、 RX_LOCK_DETECT/HS_PLL_LOCK/LINK_DET 位为1。 该指示953的物理和配置正确实施

3.从960读取 CSI_RX_STS。 该测试表明 LENGTH_ERR 和 CKSUM_ERR。 顺便说一下、960寄存器中的帧计数器为0、图像行计数器错误

您能告诉我这个问题吗? 以及我需要如何处理这个问题。 THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您能否分享以下寄存器值? 这将帮助我确定信号链的哪个部分可能引入错误。

    • 在 UB960上:0x4d、0x4e、0x55、0x56、0x7A、 0x7B
      •  在读取寄存器之前、请确认在寄存器0x4c 中选择了正确的 FPD 端口并在寄存器0x32中选择了正确的 CSI 端口。
    • 在 UB953上:0x57、0x5c、0x5d

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Lucas Wolter:
    通过 i2c 读取寄存器。 这是下面的寄存器
    对于
    960
    0x4D (0x03) 0x4E (0x04)
    0x55 (0x00) 0x56 (0x00)
    0x7A (0x00) 0x7B (0x00)
    0x57 (0x00) 0x58 (0x07)
    0x5C (0xff) 0x5D (0x0F)
    0x73-0x76 (0x00 0x00 0x00 0x00 0x00)
    0x900x91 (0x00)

    0x4C (0x01) 0x32 (0x01)
    对于953:
    0x52 (0x45) 0x57 (0x00) 0x5C (0xff) 0x5D (0x0F)

    我按如下表设置寄存器。 可能 Rx 的设置不正确。 非常感谢

    静态
    常量 U_INT8_t Ds90up960_tbl[100]=
    0x010x02
    0x0C0x00
    0x1F0x00// CSI0 00:1.472-1.664Gbps 串行速率

    0x320x01
    0x33、(0x42)、// CSI_EN 和 CSI0 2L 42读取-> 43
    0x4c0x01// RX_PORT0 ub960_rxport_select (0)
    0x580x06// 0x58 (7)(6)!
    0x4c0x01// RX_PORT0 ub960_rxport_select (0)
    0x6D0x00// 0x6d (3)(0)!
    0x4c0x01// RX_PORT0 ub960_rxport_select (0)
    0x7C0x00// 0x7c (3)(0)!
    0x4c0x01// RX_PORT0 ub960_rxport_select (0)
    0xd80x07// 0xd8 (07)!
    0x4c0x01// RX_PORT0 ub960_rxport_select (0)
    0xd90x7F、// 0xd9 (7f)!
    0x4c0x01// RX_PORT0 ub960_rxport_select (0)
    0x58、(64)、//0x58 (64)(64)! 0x46?????
    0x4c0x01// RX_PORT0 ub960_rxport_select (0)
    0x5c、(88)、
    0x58、(0x9e)、//启用 I2C 直通所有事务
    0x42、(0x71)、
    0x41、(0xA9)、

    0xb0、(0x04)、
    0xb1、(0x08)、
    0xb2、(0x08)
    0xb1、(0x09)、
    0xb2、(0x08)
    0x4c0x01// RX_PORT0 ub960_rxport_select (0)
    0xd5、(0xE0)、
    0xd2、(4)、
    0xd4、(0)、
    0x0C、(1)、
    0x01、(0x01)、

    0xb1、(8)、
    0xb1、(9)、
    0x4c、(0x12)、//0x12
    0x4c、(0x24)、//0x24
    0x4c、(0x38)、//0x38
    0x4c、(1)、//0x01
    0x5d、(0x20)、//0x20
    0x65、(0x94)、//0x94

    0xFF、0xFF
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    感谢您分享寄存器值和寄存器写入序列。 我在您的寄存器转储中看到以下内容:

    • 960寄存器0x58、0x5c 和0x5d 中的值对我来说毫无意义。
      • 0x58表示反向通道已禁用、但这不符合寄存器写入序列(0x58=0x40)中编程为0x58的设置。
      • 0x5c 表示 SER 别名 ID 为0xff、似乎不正确。 0x5c=0x58会写入您的寄存器写入序列。
      • 0x5d 表示目标 ID 为0x0F、看起来不正确。 0x5d=0x20会写入寄存器写入序列。
    • 953寄存器0x5c 和0x5d 指示在摄像头传输的数据上检测到多个 CSI 错误。
    • 所有其他错误寄存器均指示无错误。 960 CSI 寄存器不检测正在接收的任何数据。

    根据这些发现、953可能没有正确地从摄像头接收数据。

    • 您能否确认摄像机已正确连接并正确捕获/传输数据?
    • 您能否分享953的寄存器写入顺序以供审核?
    • 您能否分享953原理图以供审核?

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Lucas:
    960。 我更新0x58和0x5C 寄存器并更新器件 ID。 以下是 UB960寄存器读取表:

    0x4D (0x03) 0x4E (0x04)
    0x55 (0x00) 0x56 (0x00)
    0x7A (0x00) 0x7B (0x00)
    0x57 (0x00) 0x58 (0x5E)
    0x5c (0x88) 0x5D (0x20)
    0x73-0x76 (0x00 0x00 0x00 0x00 0x00)
    0x90和0x91 (0x00)

    时钟模式。 以下是寄存器:
    0x52 (0x45) 0x57 (0x00) 0x5C (0xff) 0x5D (0x03)

    这是 UB953的寄存器写入表配置

    静态常量 U_INT8_t Ds90up953_tbl[50]=
    0x0B0x13、//OK
    0x0C0x26、//OK
    0x02、0x52//OK
    0x0D0x02、//0x02
    0x0E0x2D、//0x2D
    0x06、0x41//OK
    0x07、0x28、//OK

    0xFF、0xFF、
    };

    下面是 UB953原理图:



    顺便说一下。 可以读取传感器帧计数。 每次读取寄存器时、Count 都会改变。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是模式设置和 REF 时钟:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于25年4月18日(星期五)美国公众假期、支持将在星期一恢复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    960上的0x58、05c 和0x5d 寄存器值现在对我来说更有意义。 953上的 CSI-2输入端似乎出现了该问题。 953正在检测各种 CSI-2错误(请参阅寄存器0x5c 和0x5d)。 您与我共享的所有其他错误/状态寄存器都不表明存在任何问题。

    我查看了您的953寄存器写入序列和原理图并提供了以下反馈。

    • 您使用的是 DS90UB953-Q1或 TSER953? 出于我的考虑、我假设您使用 DS90UB953、即使您的原理图将器件标记为 TSER953。
    • 使用了多少个 CSI-2数据通道将数据从摄像头传输到953? 您的示意图显示了所有4个数据通道上的连接。 然而、写入0x02=0x52会将953配置为仅2个数据通道。
    • SDA 和 SCL 包含连接至3.3V 的4.7k 上拉电阻、但 IDX 上的配置(strap)选择1.8V I2C 电压。
    • 通常建议在 PDB 引脚上使用10uF 去耦电容器。
    • 我看不出哪些元件连接到 DOUT+/-引脚。 您能否分享相关的交流耦合和 PoC 网络(如果使用同轴电缆供电)?

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是953的 poc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas Wolter:

    抱歉。 键入错误的名称。 我用于 TSER953。 在本工程中、我使用两条线来接收 CSI 图像信号。

    上一张图片显示了连接至 DOUT 引脚。 并使用同轴电缆供电。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas Wolter:

    我更新了953的表。 下面是更新表:

    静态常量 U_INT8_t Ds90up953_tbl[50]=
    0x0B0x13、//OK
    0x0C0x26、//OK
    0x02、0x53//OK I2C SDL/SDA -> 1.8V
    0x0D0x02//NOK->0x02 R00
    0x0E0x2D//NOK->0x2D
    0x06、0x41//OK
    0x07、0x28、//OK

    0xFF、0xFF、
    };

    对表进行配置后。 已读出下面的寄存器。 我检查 U960寄存器:0x73-0x76:(04)(3a)(07)(80)。 这意味着960可以读取宽度为:0x43a = 1080且行0x780 = 1920的帧信息。
    但寄存器0x90&0x91显示 CSI0_FRAME_COUNT 仍为0。

    接收状态寄存器映射:
    X219寄存器:0x0018:(3D)
    U960寄存器:0x4D:(13) 0x4E:(45) 0x55:(00) 0x56:(00)  
    U960寄存器:0x7A:(00) 0x7B:(00) 0x57 :(00) 0x58:(5e)
    U960寄存器:0x5C:(88) 0x5D:(20)
    U960寄存器:0x73-0x76:(04)(3a)(07)(80)  0x91-0x92:(00)(00)
    U953寄存器:0x52:(45) 0x57:(00) 0x5C:(00) 0x5D:(00)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    这看起来像是在953上将 I2C 电压设置更改为1.8V 固定 CSI-2错误、这是一个不错的迹象。

    几个澄清问题:

    • 我理解您使用的是 TSER953。 您使用的是 TDES960还是 DS90UB960-Q1? 您使用的是960 EVM 还是定制电路板?
    • 您的摄像头是否仅在2个 CSI-2通道上传输数据? 对953上的寄存器0x02进行了编程、使串行器仅在2个通道上接收数据。

    我查看了您的最新寄存器值、并看到以下内容。

    • 0x4D 表示锁定状态已更改、但960当前有锁定。
    • 0x4E 指示线长和线计数已更改。
      • 我想知道这些是否是无关的错误。 如果您在多次加电期间多次读取寄存器0x4D-0x4E、您是否始终看到相同的值?
    • 0x73-0x76表示最后接收到的 CSI-2帧具有每行1082行和1920字节。
      • 这是否符合您的期望? 这是您的摄像头的分辨率吗?
    • 0x7A 和0x7B 指示在960上未检测到 CSI-2错误。
    • 似乎只读取寄存器0x91和0x92、但无法全面了解帧计数。
      • 0x91是帧计数的 LSB、0x92是错误帧计数的 MSB。
      • 上电后几秒内能否读取所有0x90-0x93?
      • 请注意、这些寄存器在读取时被清除、因此多次读取将导致值发生变化。

    此外、我还回顾了您的 PoC 网络。 我看到了与数据表中所示的建议网络的以下差异。

    • 铁氧体磁珠选择具有与 TI 建议不同的阻抗曲线:550 Ω@ 1GHz、而 TI 建议使用1.5k Ω@ 1GHz。
    • 第三个铁氧体磁珠替换为0欧姆。
    • C14去耦电容器为4.7uF、而 TI 建议使用至少10uF。

    通常、如果未严格遵循建议的 PoC 网络、我们建议执行仿真。 但我认为在本例中、PoC 网络不太可能导致 CSI-2问题。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas Wolter:

    我在960上使用了一个叫做"fussion board"的 EVM。 和芯片为"TDES960"、

    这是 传感器"Imx219"行寄存器。 我选择行号为2line

    /* imx219_configure_lanes start */
    IMX219_REG_CSI_LANE_MODE0x01、//将 CSI 线路设置为2 TBC (0x01)
    /* imx219_configure_lanes start */


    读取寄存器周期。 帧 H-TOTAL 和 V-TOTAL 计数误差。 每次读取 寄存器时、它都会更改。 0x90-0x93始终为0。 960似乎已收到视频、但出现一些错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我知道您使用的是 TDES960和2个 CSI-2通道、感谢您的澄清。

    我查看了您的最新寄存器值。 这些值与您上次读取寄存器值时明显不同、我想知道您上次读取寄存器值后是否更改了设置中的任何内容?

    我看到标记了以下错误:

    • 953输入端的 CSI-2错误。
      • 0x5c 指示最大 CSI 错误计数。
      • 0x5d 指示行长度不匹配、校验和错误、2位 ECC 错误和1位 ECC 错误。
    • 各种 CSI-2错误。
      • 0x4e 指示线路长度不稳定、线路长度已更改、CSI-2接收错误和线路计数已更改。
      • 0x73-0x76表示线路计数随每个视频帧而变化、线路长度随每条视频线路而变化
      • 0x7a 指示数据包长度错误、校验和错误。
      • 0x7B 指示最大 CSI 错误计数。
      • 0x90-0x93指示不计数任何帧或错误帧。

    我们现在知道、953如何从摄像头接收数据仍然存在问题。 我想知道 FPD-link 或960上是否发生了任何独立问题、或者960错误是否与摄像头到953的传输有关。 要进行检查、我建议在953处启用图形生成、并读取960上的相同状态/错误寄存器。 这将删除链路的摄像头传输部分、并检查是否发生任何其他错误。

    要在953上启用图形生成、请写入以下寄存器。

    • 0xb0=0x00 #选择 PATGEN 页面以实现间接寄存器访问
    • 0xb1=0x01 #在 PATGEN 寄存器页面上选择寄存器地址0x01
    • 0xb2=0x01 #启用图形发生器

    这将使用默认设置启用图形生成。 您是否还能分享以下有关摄像机分辨率的信息? 然后、我可以共享与摄像头分辨率相同的图形生成配置、从而更好地复制系统用例、将摄像头传输到953段。

    • 水平分辨率
    • 垂直分辨率
    • 垂直前沿
    • 垂直后沿
    • 垂直同步
      • 如果您不知道 VFP/VBP/VS、请共享总垂直消隐。
    • 帧速率
    • 视频格式(例如 RAW10)

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas:

    我是不理想的,什么是不同的。 现在、与上次相比、寄存器表未更改。

    这是 IMX219的配置。 视频设定为1920*1080和双通道 CSI。 RAW8中的视频格式

    帧速率为30fps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    感谢您分享摄像机分辨率。 请在953上使用以下寄存器写入序列来启用模式生成。 启用并运行后、请在960上多次读取相同的错误/状态寄存器并与我共享这些值。

    • 0xb0=0x02 #选择 PATGEN 页面以进行间接寄存器访问。 每次读取/写入后自动递增寄存器地址。
    • 0xb1=0x01 #在 PATGEN 寄存器页面上选择寄存器地址0x01
    • 0xb2=0x01 #启用图形发生器
    • 0xb2=0x33
    • 0xb2=0x2a
    • 0xb2=0x07
    • 0xb2=0x80
    • 0xb2=0x00
    • 0xb2=0xf0
    • 0xb2=0x04
    • 0xb2=0x38
    • 0xb2=0x04
    • 0xb2=0x65
    • 0xb2=0x0B
    • 0xb2=0x93
    • 0xb2=0x21
    • 0xb2=0x0A

    该序列使用以下设置对图形生成进行编程。 我做了一些假设、我不清楚您的系统当前使用的是什么。

    • 水平分辨率:1920
    • 垂直分辨率:1080
    • 垂直前沿:假设为10
    • 垂直后沿:假设为33
    • 垂直同步:假设为2.
    • 帧速率:30
    • 视频格式:RAW8
    • V3Link 速率:假设4Gbps (如果您为960使用25MHz REFCLK、情况属实)

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas:

    感谢您分享953模式配置寄存器表。
    使用模式似乎分辨率已被识别 0x73-0x76:(04)(38)(07)(80)

    仍然没有找到帧计数和帧错误 0x90-0x93:(00)(00)(00)(00)

    此剂量与 SOC 有问题? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    感谢您执行 PatGen 测试并共享寄存器值。 我看到960处未检测到错误、0x73-0x76中的行数/行长度与953上编程的分辨率相匹配。 然而、帧计数在0x90-0x93中仍为0。

    我重新检查了960的寄存器写入序列、并注意到 CSI 输出在寄存器0x33位0中保持禁用状态。 很抱歉我之前错过了这部分内容。 您是否可以尝试在执行 PatGen 测试时将该位置为有效 、以查看回读非零值是否为0x90-0x93?

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我很高兴启用寄存器0x33位0的 CSI-2输出、解决了寄存器0x90-0x91中的帧计数问题。

    我已经查看了您的960寄存器配置和 SoC CSI-2设置、并提出了以下问题/建议。

    • 您的 SoC 似乎需要2个数据通道。 寄存器0x33[5:4]当前配置为使用4个通道。 请更改此寄存器值以配置2个通道。
    • 您能否查看 SoC 的 CSI-2速率和连续时钟设置? 从您共享的屏幕截图中、我不清楚此信息。
      • 目前、960个寄存器0x1F 和0x33配置为 CSI-2速率1.6Gbps (假设使用25MHz REFCLK)并启用连续时钟。
    • 在寄存器0x72中、VC ID 0、1、2、3全部重新映射到0。 这是有意的吗?
    • 您的 SoC 是否检测到收到的一些数据存在错误或行数/行长度不正确? 或者它是否检测不到完全没有接收到数据?
    • 请注意、无需在每个 FPD 端口专用寄存器之前保持写入0x4c=0x01。 写入0x4c 一次将保持选择正确的 FPD 端口。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas:

       更新设备树中的 CSI。 将信道设置为4行、并保留以下频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    只需确认、将 SoC 上的 DPHY 通道配置更新为4个通道是否解决了该问题? 当953上启用图形生成时、SoC 现在正确接收 CSI-2数据?

    如果是这种情况、我相信我们可以继续在953处调试 CSI-2错误。  您可以分享953/摄像头电路板的布局文件吗? 我想检查 CSI-2布线是否存在任何可能的问题。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas、

    感谢您的帮助。 SOC 现在无法接收帧数据。 我尝试解决这个问题。  

    但对于953/摄像机、下一步该怎么做并不重要。 我不 获取 953的布局文件。 我需要向 摄像头供应商询问数据。

    这需要一些时间。  您还有其他寄存器吗 、我可以尝试检查或设置并检查结果。  非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    据我所知、SoC 仍然没有正确接收数据。 您是否检查过以下内容?

    • 您能否查看 SoC 的 CSI-2速率和连续时钟设置? 从您共享的屏幕截图中、我不清楚此信息。
      • 目前、960个寄存器0x1F 和0x33配置为 CSI-2速率1.6Gbps (假设使用25MHz REFCLK)并启用连续时钟。
    • 在寄存器0x72中、VC ID 0、1、2、3全部重新映射到0。 这是有意的吗?
    • 您的 SoC 是否检测到收到的一些数据存在错误或行数/行长度不正确? 或者它是否检测不到完全没有接收到数据?
    • 请注意、无需在每个 FPD 端口专用寄存器之前保持写入0x4c=0x01。 写入0x4c 一次将保持选择正确的 FPD 端口。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas:

            在 启用连续时钟的情况下、CSI-2速率将设置为<25000000>
         

    • 在寄存器0x72中、VC ID 0、1、2、3全部重新映射到0。 这是有意的吗?  是、现在仅使用0。 所有 ID 都映射为0


    •  似乎 根本没有收到任何数据。 似乎未启用任何车道。 我使用的是 ti am62a SOC。 似乎 DTS 配置不正确

      root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps devmem2 0x30101040 w
      /dev/mem 已打开。
      存储器映射到地址0xff86394000。
      读取地址0x30101040 (0xff86394040):0x00000000

    •  除第一个外、我将移除0x4c=0x01。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    感谢您检查这些项目。 您的 SoC CSI-2配置似乎与960 CSI-2配置相匹配。 此外、960个错误/状态寄存器表示没有问题。

    您还可以检查一个寄存器。 系统运行后、您是否可以写入0x32=0x01以选择 CSI 端口0、然后读取寄存器0x35? 如果0x35[0]=1、则表示正在将有效数据传递到 CSI 输出端口。

    我还建议使用 AM62A 器件型号打开一个新的 E2E 主题。 您的960配置和状态没有出现任何问题、我相信该问题很可能是由 SoC 配置引起的。 SoC 团队可帮助您进行调试。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas;

    感谢您的帮助。 我将与 SOC 团队核实该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Meng、祝您顺利解决问题。 如果您需要960和953的其他帮助、请告知我。

    此致、

    Lucas