Other Parts Discussed in Thread: ESD224, TPD5S116
主题中讨论的其他器件:ESD224、
工具/软件:
大家好、我 在设计中使用了两个 ESD224 +一个 TPD5S116、分别连接 SOC (SYS 侧)和 HDMI Type A 连接器(端口侧)。 原理图屏幕截图如下所示:

虽然 HDMI 监视器可以正确显示内容、但我们发现、当信号从从器件(端口)传输到主器件(SYS)时、DDC I2C SDA 波形异常、如下所示:
DDC 端口侧、Ch1 = SDA、Ch2 = SCL

DDC 系统侧、Ch2 = SDA、Ch3 = SCL

从波形可以看出、系统到端口转换对于逻辑高电平和低电平都是可以的(来自 SCL 波形);端口到系统转换对于逻辑高电平是可以的、但对于逻辑低电平、端口侧正失调电压约为0.4V (仍低于数据表最大 VIH 端口规格1.25V=1.5V、如下图所示)、但预期逻辑低电平变为0V 左右。

根本原因可能是什么? 原理图连接是否存在任何问题? BTW、我还为 SDA 和 SCL 提供了2.2k 的外部上拉电阻(下面显示了 R134和 R135、VCCIO6 = VCCA)、该外部上拉电阻器应在 TPD5S116中具有5k 内部上拉电阻器并形成1.53k 的有效上拉电阻。 这可能是问题吗?