工具/软件:
大家好:
我的一个客户考虑将 DP83822H 用于其新产品。
现在、他们有以下问题。
请你给我答复。
Q
他们考虑 将该器件与 MII 100BASE-TX 搭配使用。
他们 想知道 XI (主时钟输入)和 TX_D[1:0]、TX_EN 信号之间的建立/保持时间。
用户可以找到以下针对 RMII 情况的时序规定。
TX_D[1:0]和 TX_EN 数据设置至 XI 上升
从 XI 上升开始 TX_D[1:0]和 TX_EN 数据保持
但他们并没有针对 MII 情况找到这些规定。
您能告诉我这些设置/保持时间调节值吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。