This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1472-Q1:SIC 的影响

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510923/tcan1472-q1-the-effect-of-sic

器件型号:TCAN1472-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户已通过 SIC 的效果得到确认、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

"问题"

我们将我们产品中使用的 CAN FD SIC 收发器"TCAN1472VDRQ1"替换为 CAN FD 收发器"TCAN1042HGVD"、并检查了振铃波形。

您能看到随附的 PDF 文件吗?

e2e.ti.com/.../Ringing_5F00_Check-.pdf

因此、信号变化时间变得更短、但振铃似乎只被轻微抑制。
(请参阅所附 PDF 的第4-5页)

在有关 TI TCAN1462的 SIC 的 PDF 文档图4-3中、振铃似乎得到了大幅抑制。
(请参阅所附 PDF 的第1-3页)

您能告诉我为什么 TCAN1472的 SIC 效果很小吗?
是否由于网络配置的差异而导致?
还有其他可能的因素吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、这主要是由于网络配置的差异、以 确保在更坏的情况下发生并观察 SIC 器件的更显著影响、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    我与 客户就您的答案进行了交谈、他们有额外的请求。

    你能照顾好吗?

    ——客户的要求——

    我想向用户说明 TCAN1472V CAN SIC 的有效性。

    您能告诉我们具体的环境、以便重现本应用手册中所述的最坏情况吗?

    根据当前信息、我无法理解哪个配置部分导致了振铃抑制效应的变化。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    客户可以使用下面 CAN 测试标准定义的特定网络、或者创建引入噪声的非理想网络配置(例如:使用线束端接在非端节点、长残桩、CAN 总线上多个节点的许多连接器等)。 即、SIC 用于 支持非理想网络拓扑、这通常会引入作为振铃观测的阻抗不匹配、这是谢谢。

     

     此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的回复和发送测试网络。

    图不清晰、文本不可读。

    特别是、分量常量的文本是不可读的。

    请您发送一个清晰的图表。

    您还能告诉我测量 SLLA581振铃波形时使用的元件常数。

    它们是上图中显示的 LCR 常数吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的回复和发送测试网络。

    图不清晰、文本不可读。

    特别是、分量常量的文本是不可读的。

    请您发送一个清晰的图表。

    您还能告诉我测量 SLLA581振铃波形时使用的元件常数。

    它们是上图中显示的 LCR 常数吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    图像将负载指定为 CSIC 220 pF、LSiC 3uH 和 RSiC 60欧姆。 这些元件与 应用手册中提到的振铃网络(由 CiA 601-4指定)相同、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi