工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户已通过 SIC 的效果得到确认、有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
"问题"
我们将我们产品中使用的 CAN FD SIC 收发器"TCAN1472VDRQ1"替换为 CAN FD 收发器"TCAN1042HGVD"、并检查了振铃波形。
您能看到随附的 PDF 文件吗?
e2e.ti.com/.../Ringing_5F00_Check-.pdf
因此、信号变化时间变得更短、但振铃似乎只被轻微抑制。
(请参阅所附 PDF 的第4-5页)
在有关 TI TCAN1462的 SIC 的 PDF 文档图4-3中、振铃似乎得到了大幅抑制。
(请参阅所附 PDF 的第1-3页)
您能告诉我为什么 TCAN1472的 SIC 效果很小吗?
是否由于网络配置的差异而导致?
还有其他可能的因素吗?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi