工具/软件:
配置为在端口3和端口4上进行电池充电操作的 TUSB4041PAPEVM 有时不会将自身标识为 CDP。 仅当电缆插入速度足够慢、以至于 USB PD 设法在数据引脚接触之前启动 DCD 时、才会发生该问题。
TUSB4041PAPEVM EEPROM 包含以下配置 e2e.ti.com/.../TUSB4041PAPEVM-EEPROM-DATA.TXT
TUSB4041PAPEVM 由能够提供6A 的 MeanWell 5V 电源从外部供电。
当数据引脚在 USB PD 启动 DCD 之前接触时、TUSB4041可正确识别为 CDP (请参阅电池充电规范、版本1.2图3-17 DCD 时序、启动前接触)

但是、当引脚仅在 USB PD 启动 DCD 后才接触时(请参阅电池充电规范、修订版1.2图3-16 DCD 时序、启动后接触)、TUSB4041会将自身标识为 SDP。

连接的波形包含以下通道:
- 通道1 - USB PD 测试点上的 D+
- USB PD 测试点处的通道2 - D-
- 通道3 - D-(TUSB4041PAPEVM 端口4通孔连接器引脚)
- 通道4 - TUSB4041PAPEVM 端口4上的 D+、通孔连接器引脚
- D0 -指示数据接触检测的调试 GPIO
- D1 -指示初步检测的调试 GPIO
- D2 -指示次级检测的调试 GPIO
- D3 -指示正常 USB 通信开始的调试 GPIO
仅使用 TUSB4041PAPEVM 观察到端口类型错误检测。 连接 USB PD 后、其他经测试的笔记本电脑、扩展坞和现成的集线器可以正确识别其 CDP 端口。