This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:如果 USB PD 在数据引脚接触前启动 DCD、则 CDP 检测不起作用

Guru**** 2911610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041PAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516400/tusb4041papevm-cdp-detection-does-not-work-if-usb-pd-starts-dcd-before-data-pins-make-contact

器件型号:TUSB4041PAPEVM

工具/软件:

配置为在端口3和端口4上进行电池充电操作的 TUSB4041PAPEVM 有时不会将自身标识为 CDP。 仅当电缆插入速度足够慢、以至于 USB PD 设法在数据引脚接触之前启动 DCD 时、才会发生该问题。

TUSB4041PAPEVM EEPROM 包含以下配置  e2e.ti.com/.../TUSB4041PAPEVM-EEPROM-DATA.TXT

TUSB4041PAPEVM 由能够提供6A 的 MeanWell 5V 电源从外部供电。

当数据引脚在 USB PD 启动 DCD 之前接触时、TUSB4041可正确识别为 CDP (请参阅电池充电规范、版本1.2图3-17 DCD 时序、启动前接触)

但是、当引脚仅在 USB PD 启动 DCD 后才接触时(请参阅电池充电规范、修订版1.2图3-16 DCD 时序、启动后接触)、TUSB4041会将自身标识为 SDP。

连接的波形包含以下通道:

  • 通道1 - USB PD 测试点上的 D+
  • USB PD 测试点处的通道2 - D-
  • 通道3 - D-(TUSB4041PAPEVM 端口4通孔连接器引脚)
  • 通道4 - TUSB4041PAPEVM 端口4上的 D+、通孔连接器引脚
  • D0 -指示数据接触检测的调试 GPIO
  • D1 -指示初步检测的调试 GPIO
  • D2 -指示次级检测的调试 GPIO
  • D3 -指示正常 USB 通信开始的调试 GPIO

仅使用 TUSB4041PAPEVM 观察到端口类型错误检测。 连接 USB PD 后、其他经测试的笔记本电脑、扩展坞和现成的集线器可以正确识别其 CDP 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

      您认为 TUSB4041 CDP 在您的 产品中工作正常吗、TUSB4041 EVM 上的 BTU 仅出现故障?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 在编写 TUSB4041时、我指的是 TUSB4041PAPEVM 上安装的 TUSB4041。 我不太知道其他 CDP 芯片端口使用什么、但它不是 TUSB4041。

    相关 USB PD 的 TUSB4041PAPEVM CDP 识别仅在以下两种情况下才能正常工作:

    • 数据引脚在 USB PD 启动 DCD 之前进行接触。 例如、当电缆已连接且按下 USB PD 复位按钮时、或者当连接电缆且 TUSB4041PAPEVM 滑块从关闭位置移至自供电位置时。
    • USB PD 选择根本不执行数据接触检测(300ms 超时工作、但几乎会发生任何超时、甚至比 BC1.2允许的最大900ms 超时更长的超时)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

      从 EEPROM 文件中、仅启用端口3和端口4进行电池充电。 EEPROM 安装在 EVM 上、SCL/SDA 切换到 ON 位置(开关1引脚3和4)?

      如果 使用 EEEPROM、能否将 0Ah 寄存器从70更改为20?

     上游端口是否已连接?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、EVM 上安装了 EEPROM。 SW2引脚1开启、其余部分关闭。 SW1引脚3、4、7、8开启、其余部分关闭。

    我确实将0Ah 寄存器从70更改为20、并且观察不到任何差异。

    已连接上游端口。 如果上行端口断开连接、则集线器以前被检测为 DCP、但现在我似乎得到了一些奇怪的 VBUS 开启和关闭序列。 但是、我更倾向于将 DCP 操作排除在此处的范围之外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

      您是否使用过其他 PD 设备进行了测试?  TUSB4041通过了 BC1.2 CDP 合规性测试。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过手机、但不幸的是、它未实现 DCD。 手机会实施~660ms 延迟、之后继续进行初步检测。

    我能否获得 TUSB4041 BC1.2认证报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来了解一下。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Port1_5F00_CDP-_2800_1_2900_.PetRpt

    这是测试 报告。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的报告。 我查看了报告、发现 DCD 没有进行测试。 "仿真连接 VDP"相位直接进入启用了 PD 的主要检测阶段。

    您是否有与 DCD 相关的测试报告? 如果在数据接触检测期间 D+线路处于~200mV、TUSB4041PAPEVM 似乎不对主要检测做出响应。

    USB PD 使用 RDM_DWN 方法实现 DCD、这是电池充电规范修订版1.2 3.4.1数据接触检测时序要求的两种允许方法之一"要启动数据接触检测、PD 应启用 IDP_SRC 和 IDM_SINK 或 RDM_DWN"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们没有其他测试报告、您知道哪款 PD 器件具有 DCD 吗?  我可以在实验室中进行测试。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法在相当可观的一堆手机,似乎表现出与 TUSB4041PAPEVM 几乎相同的行为手机.

    手机是三星 Galaxy J3 (2016)运行 Android 5.1.1。 在外部、误检测背后的根本原因似乎与我最初在上观察到问题的 USB PD 相同。 我无法访问三星 Galaxy J3 (2016)上的任何内部信号,因此我只能捕获外部可见信号。

    通道1是 VBUS

    通道2在 Samsung Galaxy J3 (2016)连接器上为 D+

    通道3在 TUSB4041PAPEVM 端口4处为 D-、通孔连接器引脚

    通道4是 TUSB4041PAPEVM 端口4上的 D+、穿孔连接器引脚

    从波形可以清楚地看出、手机在数据引脚接触之前启动 DCD (通道2在 VLGC_HI、通道4在 GND)、然后当数据引脚接触时、D+上会出现~200mV 的信号。 然后在 TDCD_DBNC (此处为16.3ms、超过所需的最小10ms)之后、IDP_SRC 将关闭。 然后~12.2ms 后、主要检测开始。 TUSB4041PAPEVM 不启用 VDM_SRC、因此 CDP 被误检测为 SDP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的 评估. 这似乎是 TUSB4041 CDP 充电的真正错误。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会跟进根本原因分析和勘误表? 如果执行根本原因分析、是否可以访问(不一定是公开的)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 被告知很难在 TI 更新勘误表,也许与 数据表的变化,我会让你知道我们将要做什么来解决这个错误。

    好极了

    Brian