This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CANbus 隔离和中继器设计

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525089/tcan4550-canbus-isolation-and-repeater-design

器件型号:TCAN4550
主题: ISO1044 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI

我希望扩展我的 CANbus 路由、因此需要一种具有隔离和中继器功能的解决方案。

TI 是否提供任何应用手册、参考设计或产品建议来支持这一点?

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    CAN 中继器的问题来自处理总线仲裁协议。  这通常需要两个中间有一些“胶合逻辑“的 CAN 收发器、以允许 TX 和 RX 引脚的电平正确通过。  对于我们的无隔离功能、此概念是相同的、只是信号路径中的一个额外块。

    TI 有一个 隔离式 CAN FD 中继器参考设计 (链接)演示此概念以及该应用的分立式解决方案。 由于本参考设计使用了多个分立式元件和布局、该设计的时序和性能可能会受到限制、如果需要支持快速 CAN 总线比特率、则可能需要使用可编程逻辑器件将胶合逻辑部分集成到一个更好的解决方案中。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    感谢您发送编修。

    我还要向您介绍应用拓扑。

    具体取决于中的方框图 隔离式 CAN FD 中继器参考设计 、我认为它应该支持在同一 CAN 总线上的链。 此外、终端器件应可替换为 TCAN4550 并连接到 MCU、如下所示、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    多个器件始终在同一 CAN 总线上“链接“、这是 CAN 的正常应用、因此我会说是。  

    此外、是的、当在测试模式下使用时、MCU 和 TCAN4550 可以通过 SPI 并连接到总线仲裁逻辑、以绕过内部 CAN FD 收发器。

    但是、我不理解更大的应用、因为您似乎在尝试隔离同一总线上的多个 CAN 收发器。  如果您只需要隔离、那么中继器方法似乎更复杂、您只需隔离 CAN 收发器或使用隔离式 CAN 收发器 (Link) 即可。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    我正在寻找同时提供隔离和中继器的解决方案。 因此、实现这一想法的最佳方法可能是采用 TI 的参考设计。  

    或者、是否有任何最简单的方法(产品)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    好的、明白除了隔离之外、您还需要中继器。  我们没有独立的 CAN 中继器器件。  但我们确实有集成的隔离式 CAN 收发器。  有时、关于向 CAN 总线添加隔离的做法会产生混淆、如果只需要隔离、则无需中继器即可实现。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johathan、  

    我想使用“主轮询→响应→静默“结构设计系统、在该结构中、可以通过多路复用器选择性地启用或禁用 CAN 总线。 我假设端接将放置在多路复用器后面。 您能否建议一种解决方案来确保 CAN 总线在断开连接时保持高阻抗状态? 此外、在这种方法中、我们应该了解哪些潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     隔离式 CAN FD 中继器参考设计的附加设计(修订版 A)

    我的理解是 、它是否应该能够按如下所示替换为 ISO1044、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    是的、我相信您的理解是正确的。  ISO1044 器件将隔离和 CAN 收发器集成在单个器件中。  我认为该参考设计是在开发 ISO1044 或其他隔离式 CAN 收发器之前完成的、因此该参考设计同时具有单独的隔离器和 CAN 收发器。

    此致、

    Jonathan