Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, ISO1044
主题: ISO1044 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好 TI
我希望扩展我的 CANbus 路由、因此需要一种具有隔离和中继器功能的解决方案。
TI 是否提供任何应用手册、参考设计或产品建议来支持这一点?
谢谢、
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, ISO1044
工具/软件:
您好 TI
我希望扩展我的 CANbus 路由、因此需要一种具有隔离和中继器功能的解决方案。
TI 是否提供任何应用手册、参考设计或产品建议来支持这一点?
谢谢、
Paul
您好、Paul:
CAN 中继器的问题来自处理总线仲裁协议。 这通常需要两个中间有一些“胶合逻辑“的 CAN 收发器、以允许 TX 和 RX 引脚的电平正确通过。 对于我们的无隔离功能、此概念是相同的、只是信号路径中的一个额外块。
TI 有一个 隔离式 CAN FD 中继器参考设计 (链接)演示此概念以及该应用的分立式解决方案。 由于本参考设计使用了多个分立式元件和布局、该设计的时序和性能可能会受到限制、如果需要支持快速 CAN 总线比特率、则可能需要使用可编程逻辑器件将胶合逻辑部分集成到一个更好的解决方案中。
此致、
Jonathan
您好、Paul:
多个器件始终在同一 CAN 总线上“链接“、这是 CAN 的正常应用、因此我会说是。
此外、是的、当在测试模式下使用时、MCU 和 TCAN4550 可以通过 SPI 并连接到总线仲裁逻辑、以绕过内部 CAN FD 收发器。
但是、我不理解更大的应用、因为您似乎在尝试隔离同一总线上的多个 CAN 收发器。 如果您只需要隔离、那么中继器方法似乎更复杂、您只需隔离 CAN 收发器或使用隔离式 CAN 收发器 (Link) 即可。
此致、
Jonathan
隔离式 CAN FD 中继器参考设计的附加设计(修订版 A)
我的理解是 、它是否应该能够按如下所示替换为 ISO1044、正确吗?