工具/软件:
您好团队:
我的客户希望通过考虑 941AS 功耗实现配电网络。
他们研究的用例是 2 个 DSI 输入和 2 个 FPD 输出、两个 DSI PCLK 都是 105MHz。
顺便说一下、我们数据表的最大条件为单个 DSI (210MHz)、每个双路 FPD 输出为 3.675Gbps。 因此、我的客户理解他们的情况、需要再使用 1 个 DSI 端口、因此它会消耗比数据表显示的更多的功率。

您是否有 941AS 的最大功耗情况?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
我的客户希望通过考虑 941AS 功耗实现配电网络。
他们研究的用例是 2 个 DSI 输入和 2 个 FPD 输出、两个 DSI PCLK 都是 105MHz。
顺便说一下、我们数据表的最大条件为单个 DSI (210MHz)、每个双路 FPD 输出为 3.675Gbps。 因此、我的客户理解他们的情况、需要再使用 1 个 DSI 端口、因此它会消耗比数据表显示的更多的功率。

您是否有 941AS 的最大功耗情况?
谢谢你。
您好、Harry:
快速说明数据表中的规格-
[报价 userid=“471507" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525824/ds90ub941as-q1-max-power-consumption ]顺便 说一下、我们的数据表最大条件是单个 DSI (210MHz) 和双路 FPD 输出分别为 3.675Gbps。[/报价]对于该测试、fDSI_CLK 在 630MHz 处测量、FPD-Link PCLK 在双链路上的 210MHz 处测量。
他们研究的用例是 2 个 DSI 输入和 2 个 FPD 输出、两个 DSI PCLK 均为 105MHz 每个[/报价]对于具有特定数据速率 (105MHz / 210Mbps) 的 2 个 DSI 输入、理解是否正确? FPD-Link PCLK 频率为 210MHz?
对于类似的 98x DSI 器件、请参阅此参考:
测试条件 总功耗 2 个 DSI 输入(4 通道、630Mbps/通道)、2 个 FPD-Link III 输出、3.675Gbps 向后兼容模式 1.106 瓦 1 个 DSI 输入(4 通道、1.26Gbps/通道)、2 个 FPD-Link III 输出、3.675Gbps 向后兼容模式 0.984 瓦 相比之下、x1 DSI 输入和 x2 DSI 输入之间的总功耗规格约为 122mW、因此虽然这取决于所使用的时钟速率(较高频率使用更多能量)、最大总功耗~920mW、您是否具有此系统的 DSI 和 FPD-Link 的特定速率?
谢谢、
Miguel
嗨、Harry -
您已通知 1.106W 在独立模式下、是 2DSI 输入情况下的最大功耗。
请参阅我们类似的 98x DSI 器件的此参考:
我分享的图是针对不同器件的。 我比较了 1 个 DSI 输入和 2 个 DSI 输入之间的功耗、以表明差异约为~120mW。 不同的数据表。
[引用 userid=“566864" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525824/ds90ub941as-q1-max-power-consumption/5867402 #5867402“]相比之下、x1 DSI 输入和 x2 DSI 输入之间的总功耗规格约为 122mW、因此虽然这取决于所使用的时钟速率(频率较高时会使用更多能量)、最大总功耗~920mW、您是否具有该系统 DSI 和 FPD-Link 所使用的特定速率?【报价】请参阅上面的此声明、此信息将有助于了解系统的功耗需求。 请注意、使用此参考值时、最大总功耗估计为~920mW。
[引述 userid=“471507" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525824/ds90ub941as-q1-max-power-consumption/5878382 #5878382“]但数据表显示了不同的用例、如下所示。 它仅消耗 681.45mW。
[/报价]这是在实际系统上测量的吗? 共享的值是最大值、而不是典型值、因此如果进行物理测量、您可能会看到功耗较低。
此致、
Miguel
您好、Miguel、
感谢您的回答。
以下是需要您帮助的条件。
| 失速情况 | ||||||
| DSI 端口 0 输入 | DSI 端口 1 输入 | 端口 0 | 端口 1 | VDD11 | VDD18 | VDDIO |
| 4 通道、630Mbps | 4 通道、630Mbps | 3.675Gbps | 3.675Gbps | 1.155. | 1.89. | 1.89. |
在这种情况下、VDD11、VDD18 的最大电流是多少? 您可以帮助回答这个问题吗? 如果您需要、我将转到私人 E2E。
谢谢你。