This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:最大功耗

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525824/ds90ub941as-q1-max-power-consumption

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望通过考虑 941AS 功耗实现配电网络。

他们研究的用例是 2 个 DSI 输入和 2 个 FPD 输出、两个 DSI PCLK 都是 105MHz。

顺便说一下、我们数据表的最大条件为单个 DSI (210MHz)、每个双路 FPD 输出为 3.675Gbps。 因此、我的客户理解他们的情况、需要再使用 1 个 DSI 端口、因此它会消耗比数据表显示的更多的功率。

您是否有 941AS 的最大功耗情况?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    快速说明数据表中的规格-

    [报价 userid=“471507" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525824/ds90ub941as-q1-max-power-consumption ]顺便 说一下、我们的数据表最大条件是单个 DSI (210MHz) 和双路 FPD 输出分别为 3.675Gbps。[/报价]

    对于该测试、fDSI_CLK 在 630MHz 处测量、FPD-Link PCLK 在双链路上的 210MHz 处测量。

    他们研究的用例是 2 个 DSI 输入和 2 个 FPD 输出、两个 DSI PCLK 均为 105MHz 每个[/报价]

    对于具有特定数据速率 (105MHz / 210Mbps) 的 2 个 DSI 输入、理解是否正确? FPD-Link PCLK 频率为 210MHz?

    对于类似的 98x DSI 器件、请参阅此参考:

    测试条件 总功耗
    2 个 DSI 输入(4 通道、630Mbps/通道)、2 个 FPD-Link III 输出、3.675Gbps 向后兼容模式 1.106 瓦
    1 个 DSI 输入(4 通道、1.26Gbps/通道)、2 个 FPD-Link III 输出、3.675Gbps 向后兼容模式 0.984 瓦

    相比之下、x1 DSI 输入和 x2 DSI 输入之间的总功耗规格约为 122mW、因此虽然这取决于所使用的时钟速率(较高频率使用更多能量)、最大总功耗~920mW、您是否具有此系统的 DSI 和 FPD-Link 的特定速率?

    谢谢、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    是的、这是我需要的。

    BTW、我是否知道各为 1.2V 和 1.8V 的电流以及 VDDIO? 因为  需要根据电流电平计算电源设计。 您是否也会帮助回答客户的问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    1.8V 和 3.3V 下、是否都需要将两种情况的电流施加到 VDDIO?

    此处提供了 V1.1 和 v1.8 电源轨的最大电流:

    这应该适用于 VDDIO = 3.3V、但听起来好像是为 VDDIO = 1.8V 设计了第二个电路?

    请告诉我、谢谢。

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您已通知 1.106W 是独立模式下 2DSI 输入情况的最大功耗。

    但数据表显示了不同的用例、如下所示。 它仅消耗 681.45mW。  

    您是否可以帮助检查 2DSI 独立模式最坏情况下每个电源的最大电流 (VDDIO=1.8V)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harry -

    您已通知 1.106W 在独立模式下、是 2DSI 输入情况下的最大功耗。
    请参阅我们类似的 98x DSI 器件的此参考:

    我分享的图是针对不同器件的。 我比较了 1 个 DSI 输入和 2 个 DSI 输入之间的功耗、以表明差异约为~120mW。 不同的数据表。

    [引用 userid=“566864" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525824/ds90ub941as-q1-max-power-consumption/5867402 #5867402“]相比之下、x1 DSI 输入和 x2 DSI 输入之间的总功耗规格约为 122mW、因此虽然这取决于所使用的时钟速率(频率较高时会使用更多能量)、最大总功耗~920mW、您是否具有该系统 DSI 和 FPD-Link 所使用的特定速率?【报价】

    请参阅上面的此声明、此信息将有助于了解系统的功耗需求。 请注意、使用此参考值时、最大总功耗估计为~920mW。

    [引述 userid=“471507" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525824/ds90ub941as-q1-max-power-consumption/5878382 #5878382“]

    但数据表显示了不同的用例、如下所示。 它仅消耗 681.45mW。  

    [/报价]

    这是在实际系统上测量的吗? 共享的值是最大值、而不是典型值、因此如果进行物理测量、您可能会看到功耗较低。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的回答。

    以下是需要您帮助的条件。

    失速情况
    DSI 端口 0 输入 DSI 端口 1 输入 端口 0 端口 1 VDD11 VDD18 VDDIO
    4 通道、630Mbps 4 通道、630Mbps 3.675Gbps 3.675Gbps 1.155. 1.89. 1.89.

    在这种情况下、VDD11、VDD18 的最大电流是多少? 您可以帮助回答这个问题吗? 如果您需要、我将转到私人 E2E。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harry、

    我将检查内部数据库、查看这些情况是否已经使用此器件进行了测试。 我将在下一个工作日在此提供最新反馈。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您可以帮助回答这个问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我已经浏览过之前有关 941AS 器件最大功耗条件的存档、这是文档中列出的唯一测试条件。 尚未测试这个特定的测试条件、但 VDDIO 3.3V 基准的答案是:

    请注意、使用基准时、最大总功耗估算值为~920mW。

    客户是否正在尝试通过寻找最低最大功耗作为参考来优化该值?

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    非常感谢您的支持。

    是的、客户将选择 PMIC 电流速率作为 941AS 最大功耗。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Miguel