This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:需要了解回流焊曲线

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TMUXHS4212, TMDS181, TDP1204, TMDS1204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526924/sn65dp159-need-to-know-the-reflow-soldering-profile

器件型号:SN65DP159
Thread 中讨论的其他器件:TDP1204、TMDS1204 、TMUXHS4212 、TMDS181、 TMDS1204EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我已确认了解 SN65DP159RSBT 的回流焊曲线。
时间与温度的关系图。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有任何其他可以支持 HDMI 2.1 的重定时器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此 应用手册 以了解焊接曲线。 遗憾的是、我们的产品系列中没有 HDMI2.1 重定时器。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TMDS1204RNQR 如何?

    谢谢
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    Irfan

    TDP1204 和 TMDS1204 都支持 HDMI2.1、但它们是转接驱动器、不是重新计时器、也与 DP159 引脚对引脚兼容。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我应该将 TDP1204RNQR 或 TMDS1204RNQR 用于转接驱动器侧、并确认我是否可以将哪一个同时用于源端和接收端。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    TMDS1204 和 TDP1204 都可以支持拉电流和灌电流设计。 这两者之间的主要区别在于下面所示的功能集。

    根据您的系统设计要求、可以在这两者之间进行选择。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    为什么源端 应用不需要时钟或 FRL 数据开关。
    下面提到的是接收端、为什么实际上在 RX 侧需要它、而在 TX 侧不需要它。

    我们是否必须为此添加一个外部开关、或者是否有必要。



    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

    我们可以使用之前的 HDP 实现方式来实现 HPD、这有 2 种方法。
    其中、接收端 HPD 连接到 HPD IN、HPD OUT 将通过下面提到的电路连接到连接器。

    您能给我一次确认吗?

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    请在下面查看我的答复。

    为什么源端 应用不需要时钟或 FRL 数据开关。
    下面提到的是接收端、为什么实际上在 RX 侧需要它、而在 TX 侧不需要它。

    我们是否必须为此添加一个外部开关、或者是否有必要。

    大多数拉电流和灌电流可以支持 CLK (HDMI1.4/2.0) 和 FRL (2.1) 之间的切换。 在这种情况下、无需外部多路复用器。 如果源端和接收端具有单独的 CLK 和 FRL、则需要一个 TMUXHS4212 等外部多路复用器、以便根据 HDMI1.4/2.0/2.1 在这两种器件之间切换。

    我们可以使用之前的 HDP 实现方式来实现 HPD、这有 2 种方法。
    其中、接收端 HPD 连接到 HPD IN、HPD OUT 将通过下面提到的电路连接到连接器。

    请参阅图 35 TMDS181 接收端应用、了解 HPD 实现。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CAN 可以对 TMDS181 中使用的 TMDS1204 使用相同的 HPD 方法。
    对于源端、RCLK 是否可以根据 HDMI1.4/2.0 和 FRL 的 outclk 使用?

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    请在下面查看我的答复

    CAN 可以对 TMDS181 中使用的 TMDS1204 使用相同的 HPD 方法。

    是的、这是我在 TMDS1204 EVM 上的操作方式、如下所示。 HPD_OUT 是 TMDS1204 的 HPD 输出。

    对于源端、RCLK 是否可以根据 HDMI1.4/2.0 和 FRL 的 outclk 使用?

    RCLK 是仅输出、仅适用于 HDMI1.4 和 2.0、因此我想知道如何将 RCLK 用于 FRL、您是否有展示建议实现方案的方框图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 发送 TX HDMI 2.1 时,所有数据都可以从 D0-D2 输出,第 4 个数据可以从 OUT CLK 输出,但当它是 HDMI 2.0 时,我的意思是当它回退到 HMDI 2.0 时,数据将从 D0-D2 输出,剩余的数据可以通过 OUT CLK 或 RCLK 发送吗?
    2) 不使用 SIGDET 引脚时该怎么办? 可以保持悬空?
    3) 您是否可以验证所附的引脚搭接模式图像,并帮助我 每个引脚的默认模式.

      

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    1) 发送 TX HDMI 2.1 时,所有数据都可以从 D0-D2 输出,第 4 个数据可以从 OUT CLK 输出,但当它是 HDMI 2.0 时,我的意思是当它回退到 HMDI 2.0 时,数据将从 D0-D2 输出,剩余的数据可以通过 OUT CLK 或 RCLK 发送吗?

    启用扇出缓冲器功能后、在 HDMI 1.4 或 HDMI 2.0 下运行时、TMDS1204 将在 RCLKOUTp/n 上输出 HDMI 时钟。 OUT_CLKp/n 将被禁用。 在 HDMI 2.1 FRL 模式下运行时、TMDS1204 将在 OUT_CLKp/n 上输出 FRL data3 RCLKOUTp/n 将被禁用。

    2) 不使用 SIGDET 引脚时该怎么办? 可以保持悬空?

    可以将其悬空

    3) 您是否可以验证所附的引脚搭接模式图像,并帮助我 每个引脚的默认模式.

    请参阅该 实施指南 、了解建议的引脚配置 (strap) 设置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的回答。
    您能告诉我 TMDS1204 IC 的电流消耗是多少?
    针对输出端的灌电流应用进行交流耦合时、上拉电阻器的值应该是多少? 我已经放了 49.9E。 附加的图像供您参考

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    请参阅下面的功耗数值。

    由于 TMDS1204 输出同时支持交流和直流耦合、因此无需 49.9 Ω 端接至 3.3V。 对于交流耦合输出、请将 AC_EN 引脚设置为高电平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您能不能建议我应该考虑 TMDS1204 支持 HDMI 2.1、HDMI2.0 和 HDMI 1.4 的电源电流。  
    *我的接收器是交流耦合的,而源是直流耦合的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMDS1204 的最大功耗为 1220mW、因此 1220/3.6=~Ω 338mA。 因此、我会将~μ A 400mA 用于拉电流和灌电流设计。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能查看所附的原理图吗?
    1) 请确认引脚搭接。
    2) 它是否可以同时支持 HDMI 2.1 和 HDMI 2.0。

    e2e.ti.com/.../TI-REFERENCE-HDMI–2.1.pdf

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    请参阅随附的评论。

    e2e.ti.com/.../TI-REFERENCE-HDMI–2.1_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_06242025.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是否查看了原理图的第 2 页并且没有任何问题?
    对于源端、CMC 必须是、还是我们无法将其添加到我们的设计中?
    MODE 引脚呢? 支持的扇出缓冲器的 20K 下拉是否正常?
    您能告诉我 TMSD1204 EVM 的布局吗?

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    请参阅随附的内容、了解我对原理图第 2 页的审查评论。

    e2e.ti.com/.../2870。TI-REFERENCE-HDMI–2.1_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_06242025.pdf

    对于接收端设计、MODE =“R"表示“表示启用了扇出缓冲器的自适应均衡器、因此它看起来正确。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您发送编修。
    申请发送 TMDS1204 EVM 的布局。
    此外、您还能提到 TMDS1204 的工作温度吗?

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    对于 TMDS1204、工作温度为 0 至 70°C。

    对于 TMDS1204I、工作温度为–40°C 至 85°C。

    您能接受我的友谊请求、这样我就可以向您发送 TMDS1204EVM 布局文件吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    TMDS1204 IC 是否具有任何引脚延迟、我必须在布局时考虑这些延迟。
    我已接受申请。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    与 PCB 布线的传播延迟相比、通过 TMDS1204 的传播延迟非常小、因此在布局中无需考虑该延迟。 有关 TMDS1204 布局指南、请参阅下面的。

    我向您发送了 TMDS1204 EVM 电路板文件、您能检查一下吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    谢谢 David、能否告诉我 TMDS1204 的引脚延迟是什么?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    TTP4 处的传播延迟最小值为 90ps、最大值为 220ps。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1) TTP4 是什么意思,我应该考虑延迟的典型值。
    2) 在之前的 HDMI 2.0 中、我们使用的数据线以及时钟线对其 进行分组长度匹配、现在 HDMI 2.1 将数据与时钟集成在一起、并且 TMDS1204 转接驱动器中还有一个 RCLK_OUT 引脚、我们是需要与 D0-D3 数据通道进行分组长度匹配、还是 D0-D3 进行长度匹配足够了? 是所需的  

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    有关 TTP4 的定义、请参阅下文。 根据我们的实验室测量结果、典型值约为 160ps。

    我会对 D0-D3 和 RCLK_OUT 引脚的长度进行分组匹配。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是 HDMI 2.1 需要 Genlock 吗、您能告诉我如何在这个 TMDS1204 中实现这一点吗?
    如何在 VEK280 中使用 RCLK_OUT 来实现 Gen 锁定。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    我不熟悉 AMD VEK280 设计要回答此问题、请联系 AMD 以获得其 Gen LOCK 实施支持。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    你能告诉我,如果你有任何参考或如何实现 Genlock。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    由于 Genlock 是 AMD VEK280 设计的一部分、因此请查看此 链接 来注册并下载 VEK280 原理图。

    谢谢

    David