Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TMUXHS4212, TMDS181, TDP1204, TMDS1204EVM
Thread 中讨论的其他器件:TDP1204、TMDS1204 、TMUXHS4212 、TMDS181、 TMDS1204EVM
工具/软件:
尊敬的团队:
我已确认了解 SN65DP159RSBT 的回流焊曲线。
时间与温度的关系图。
此致、
Irfan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TMUXHS4212, TMDS181, TDP1204, TMDS1204EVM
工具/软件:
尊敬的团队:
我已确认了解 SN65DP159RSBT 的回流焊曲线。
时间与温度的关系图。
此致、
Irfan
Irfan
请在下面查看我的答复。
为什么源端 应用不需要时钟或 FRL 数据开关。
下面提到的是接收端、为什么实际上在 RX 侧需要它、而在 TX 侧不需要它。
我们是否必须为此添加一个外部开关、或者是否有必要。
大多数拉电流和灌电流可以支持 CLK (HDMI1.4/2.0) 和 FRL (2.1) 之间的切换。 在这种情况下、无需外部多路复用器。 如果源端和接收端具有单独的 CLK 和 FRL、则需要一个 TMUXHS4212 等外部多路复用器、以便根据 HDMI1.4/2.0/2.1 在这两种器件之间切换。
我们可以使用之前的 HDP 实现方式来实现 HPD、这有 2 种方法。
其中、接收端 HPD 连接到 HPD IN、HPD OUT 将通过下面提到的电路连接到连接器。
请参阅图 35 TMDS181 接收端应用、了解 HPD 实现。
谢谢
David
Irfan
请在下面查看我的答复
CAN 可以对 TMDS181 中使用的 TMDS1204 使用相同的 HPD 方法。
是的、这是我在 TMDS1204 EVM 上的操作方式、如下所示。 HPD_OUT 是 TMDS1204 的 HPD 输出。

对于源端、RCLK 是否可以根据 HDMI1.4/2.0 和 FRL 的 outclk 使用?
RCLK 是仅输出、仅适用于 HDMI1.4 和 2.0、因此我想知道如何将 RCLK 用于 FRL、您是否有展示建议实现方案的方框图?
谢谢
David
您好、
1) 发送 TX HDMI 2.1 时,所有数据都可以从 D0-D2 输出,第 4 个数据可以从 OUT CLK 输出,但当它是 HDMI 2.0 时,我的意思是当它回退到 HMDI 2.0 时,数据将从 D0-D2 输出,剩余的数据可以通过 OUT CLK 或 RCLK 发送吗?
2) 不使用 SIGDET 引脚时该怎么办? 可以保持悬空?
3) 您是否可以验证所附的引脚搭接模式图像,并帮助我 每个引脚的默认模式.
谢谢、
Irfan
Irfan
1) 发送 TX HDMI 2.1 时,所有数据都可以从 D0-D2 输出,第 4 个数据可以从 OUT CLK 输出,但当它是 HDMI 2.0 时,我的意思是当它回退到 HMDI 2.0 时,数据将从 D0-D2 输出,剩余的数据可以通过 OUT CLK 或 RCLK 发送吗?
启用扇出缓冲器功能后、在 HDMI 1.4 或 HDMI 2.0 下运行时、TMDS1204 将在 RCLKOUTp/n 上输出 HDMI 时钟。 OUT_CLKp/n 将被禁用。 在 HDMI 2.1 FRL 模式下运行时、TMDS1204 将在 OUT_CLKp/n 上输出 FRL data3 RCLKOUTp/n 将被禁用。
2) 不使用 SIGDET 引脚时该怎么办? 可以保持悬空?
可以将其悬空
3) 您是否可以验证所附的引脚搭接模式图像,并帮助我 每个引脚的默认模式.
请参阅该 实施指南 、了解建议的引脚配置 (strap) 设置。
谢谢
David
您好、David:
您能查看所附的原理图吗?
1) 请确认引脚搭接。
2) 它是否可以同时支持 HDMI 2.1 和 HDMI 2.0。
e2e.ti.com/.../TI-REFERENCE-HDMI–2.1.pdf
谢谢、
Irfan
Irfan
请参阅随附的评论。
e2e.ti.com/.../TI-REFERENCE-HDMI–2.1_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_06242025.pdf
谢谢
David
Irfan
请参阅随附的内容、了解我对原理图第 2 页的审查评论。
e2e.ti.com/.../2870。TI-REFERENCE-HDMI–2.1_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_06242025.pdf
对于接收端设计、MODE =“R"表示“表示启用了扇出缓冲器的自适应均衡器、因此它看起来正确。
谢谢
David
David、
1) TTP4 是什么意思,我应该考虑延迟的典型值。
2) 在之前的 HDMI 2.0 中、我们使用的数据线以及时钟线对其 进行分组长度匹配、现在 HDMI 2.1 将数据与时钟集成在一起、并且 TMDS1204 转接驱动器中还有一个 RCLK_OUT 引脚、我们是需要与 D0-D3 数据通道进行分组长度匹配、还是 D0-D3 进行长度匹配足够了? 是所需的
此致、
Irfan