主题中讨论的其他器件:TCAN1051
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在进行如下通信测试、但他们有时会收到错误帧、请帮助进行分析并给出一些建议。
- CAN 总线上有 9 个节点、总线长度为 8m、 波特率为 2Mbps。
- 当 TCAN1051 处于隐性状态时、我们可以看到 CANH-CANL 约为 2.2V、但是当 TCAN1051 处于显性状态时、我们可以看到 CANH-CANL 接近 1.5V 或更低、我们认为这是出现此类 错误帧的主要原因。


- 出现错误帧的可能原因是什么? 如何解决?
- 此外、我们还注意到、当 TCAN1051 传输大量数据时、这个问题很容易得到、TCAN1051 的源电流 占主导地位是什么?

此致、
Jack Li