This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:当 TCAN1051 处于显性状态时、会收到错误帧

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566571/tcan1051-q1-we-get-error-frame-when-tcan1051-is-in-the-dominant-state

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在进行如下通信测试、但他们有时会收到错误帧、请帮助进行分析并给出一些建议。

  •  CAN 总线上有 9 个节点、总线长度为 8m、 波特率为 2Mbps。  
  • 当 TCAN1051 处于隐性状态时、我们可以看到 CANH-CANL 约为 2.2V、但是当 TCAN1051 处于显性状态时、我们可以看到 CANH-CANL 接近 1.5V 或更低、我们认为这是出现此类 错误帧的主要原因。

  • 出现错误帧的可能原因是什么? 如何解决?
  • 此外、我们还注意到、当 TCAN1051 传输大量数据时、这个问题很容易得到、TCAN1051 的源电流 占主导地位是什么?

此致、

Jack Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    我怀疑 这很可能是由具有长残桩 (2Mbps) 的星形拓扑导致反射、而显性差分 VOD 降低。 当数据速率降至 500kbps /1Mbps 时、可以对此进行验证。 如果错误消失、则应确认拓扑问题。

    我建议对残桩小于 0.3m 的线性总线进行重新布线。  
    如果无法重新接线、请在 IC 引脚处包含约 33 欧姆的阻尼电阻器、使用分裂终端、并减少同时有源节点的数量来验证、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果重新接线不可行、请在 IC 引脚上添加约 33 欧姆的阻尼电阻器、

    感谢您的答复。 您能澄清一下如何 在 IC 引脚处添加 33 欧姆电阻。 我们已经添加了 120Ω 端子电阻器、 可以更改它吗?  

    此外、我想知道为什么 当 TCAN1051 处于隐性状态时 CANH-CANL 大约为 2.2V 、而 当 TCAN1051 处于显性状态时 CANH-CANL 接近 1.5V 或更低、 谢谢。

    此致、

    Jack Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    这与终端电阻无关。 为了获得出色性能(即总线末端的两个 120 欧姆)、总线应始终包括 60 欧姆的总线总阻抗。

    您可以在任何引脚上添加一个额外/不同的电阻器、以显示与引脚串联的反射、从而帮助抑制反射。 您可以从 RXD 开始、因为这是馈送到 MCU 报告错误的引脚。 但请注意、RXD 的源来自 CAN 总线、也可能包括在 CANH / CANL 上。

    隐性电平应符合预期、约为 1/2 Vs。 倾向于 1.5V 的主导电平显示了振铃和压降、因为位级别不保持平坦、会崩溃和反弹、这很可能是因为星型拓扑在 2Mbps 下具有更长的残桩。 因此、导致反射重叠更多、而总线在长时间突发中占主导地位、此时平均电流会上升、眼图张开度会进一步缩小。 因此、正如所观察到的、重 TX 期间的误差尖峰非常感谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    从以下系统中可以看到、我们使用相同长度的  0.5m 残桩、客户想知道当 TJA1051 处于显性状态时为什么他们不会遇到此问题、TJA1051 和 TCAN1051 之间是否有任何差异。 谢谢。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    两种器件是相似的。 我认为共有的波形都来自 TCAN。 请您 从 TJA 的案例中进一步说明一下吗? I.E.,

    • 是否还观察到反射?  
    • 观察到的隐性电平和显性电平是多少?
    • 速度是否也适用于 2Mbps?
    • 在其应用中有任何其他差异/观察结果?

    此致、

    Michael。