This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:FPD link III

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB981-Q1, DS90UB928Q-Q1, DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571854/ds90ub926q-q1-fpd-link-iii

器件型号: DS90UB926Q-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB928Q-Q1DS90UB947-Q1、DS90UB981-Q1

工具/软件:

背景:
Qualcomm 8295 平台汽车产品需要使用 TI 的 FPD link 芯片。


问题:
我们希望使用 DS90UB928Q-Q1  来使用 FPD 链路 III。但是、当前 480 * 480 的屏幕分辨率不足以满足 FPD 链路 III 对 PCLK>25M 的要求

如果分辨率提高到 584 * 720 分辨率、则可能满足 PCLK>25M  标准、但估计的 MIPI 速率超过 500Mbps、并且不符合显示模块的要求。


我想问是否有任何解决办法来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有视频路径(串行器,解串器,TCON/显示)的方框图、以便我可以确保一切都很清晰?  

    如果分辨率提高到 584 * 720 分辨率、则可能满足 PCLK>25M  标准、但估计的 MIPI 速率超过 500Mbps、并且不符合显示模块的要求。

    如何计算以 25MHz 为中心的 PCLK 将超过 500Mbps 的 MIPI 速率? 对于 25MHz 的 PCLK、DSI 速率可以通过(PCLK * 12 /通道数)* 2 来计算。 使用了多少个 MIPI 通道?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    方框图如下所示:

    我必须传输 584*720 分辨率图像、以确保 PCLK > 25M。

    显示模块仅支持 1 个数据信道、因此 584*720 分辨率的 DSI 数据速率为 600Mbps (25MHz * 12 / 1 * 2)、无法满足显示模块的要求。

    是否有?方法可以在将 DSI 速率保持在 500Mbps 以下的同时使用 FPD Link III

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    FPD-Link III 模式下 983 支持的最小 PCLK 为 25MHz。 这是唯一的 DP 串行器、因此如果无法更改串行器、那么我就看不到比查看是否有显示模块可以支持多个 DSI 通道更合适的解决方案。

    如果可以更改串行器、潜在的解决方案是使用 DP 转 LVDS 转换器 IC(非 TI 器件)并将 DS90UB927-Q1 用作串行器。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    根据当前情况、我只能使用 FPD link IV、对吧?

    那么、可以与哪些解串器芯片配对呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    FPD-Link IV 模式支持的最小 PCLK 为 8MHz、因此这是一种可能的解决方案。 DS90UB988-Q1 是一款 FPD-Link IV OLDI 解串器。 另一个 FPD-Link IV 解串器是 DS90UB984-Q1 、支持 eDP。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    FPD link III 要求 PCLK > 25M 的原因是什么? 该要求是否适用于所有支持 FPD link III 的串行器?

    如果并非所有 FPD link III 串行器都需要 PCLK>25M、则哪个串行器有此要求?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例程

    如果 983 用作 DP 串行器、而 DS90UB926-Q1 用作解串器 (PCLK ≥25MHz)、926 能否输出 RGB565 格式数据?
    SOC 的 DP 信号或 983 配置是否有任何要求? 或者、仅将 926 配置为 RGB565 的输出格式是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    FPD link III 要求 PCLK > 25M 的原因是什么? 该要求是否适用于所有支持 FPD link III 的串行器?

    如果并非所有 FPD link III 串行器都需要 PCLK>25M、则哪个串行器有此要求?

    对于支持 FPD-Link III 操作的器件、并非所有器件都将最小 PCLK 设置为 25MHz。 DS90UB925-Q1 和 DS90UB927-Q1 等 FPD-Link III 器件支持低至 5MHz 的 PCLK 操作。 并非所有 FPD-Link III 器件都支持 5MHz 最小 PCLK、例如 DS90UB947-Q1。

    随着器件开始支持更高的 PLL 速率、很难将最小 PLL 速率保持为与之前相同的速率。  

    如果 983 用作 DP 串行器 、而 DS90UB926-Q1 用作解串器 (PCLK ≥25MHz)、926 能否输出 RGB565 格式数据?

     

    18 位 RGB 和 24 位 RGB 是 FPD-Link III 模式本机支持的视频数据格式。 如果 TCON 只能支持 RGB565、则 926 中的未使用线路可以保留为无连接。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果要使用 FPD Link III、DS90UB981-Q1 串行器是否还需要 PCLK>FPD 25MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    如果在 FPD-Link III 模式下运行、UB981 还要求 PCLK > 25MHz。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的耐心

    我对 FPD-Link III 接线有疑问。 计划使用屏蔽双绞线电缆、  中间将使用 24 引脚 USB Type-C 连接器作为适配器。 我们如何评估此类线束是否满足 FPD-Link III 的信号要求?

    连接图如下所示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    FPD-Link 器件的通道规格仅在 NDA 下提供、因此无法在此论坛上发布。 您是否可以联系当地的 TI 代表来制定 NDA?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请告知我需要申请电缆评估的具体文档、并可联系当地 TI 办事处申请。

    此外、DS90UB926 可以处理解串化映像吗? 例如、如果通过 FPD-Link III 传输的图像分辨率为 584×720@60Hz(可调整的暂定值)、则 DS90UB96 是否能够以 480×480@60Hz 的频率输出图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    您将需要申请 FPD-Link III 通道规格文档。  

    UB926 无法调整传入视频的大小或调整传入视频的带宽。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    当串行器使用 983 并通过 FPD-Link III 进行通信时、926 是否支持以下时序输出?

    数据源为 R<7:0>G<7:0>B<7:0>。

    983 的输入是否有任何特殊要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    为方便起见、我将水平视频时序间隔转换为像素

    Htotal = 718 像素

    Hactive = 480

    HSYNC = 20

    HBP = 28

    HFP = 190

    983 对水平视频时序有以下限制

    • HBP、Hsync 和 Htotal 必须可被 4 整除
    • 建议水平消隐时间大于 100 像素
    • HSYNC 必须大于 12 像素

    根据当前的水平视频时序、需要调整以下各项

    • Htotal 需要可被 4 整除

    除了需要被 4 整除的 Htotal 之外、983 和 926 还可以支持此视频时序。

    您是否仅具有显示的标称视频时间间隔? 最小/最大间隔是否已知?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    “最小/最大间隔“具体指的是什么? 我不太明白。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    大多数显示屏指定视频计时的最小值和最大值。 此系统中的显示屏是否列出了带有任何公差的正时参数? 我在下面粘贴了一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我 调整了计时参数、请检查现在是否有问题。  926 的 RGB 信号 将传输到 MIPI 转换芯片、而不是直接传输到显示模块、因此没有视频时序的最小值和最大值。

    时序如何转换为像素? 您能提供计算方法吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    时序通过使用 PCLK 并将水平时序参数乘以 PCLK 来转换为像素。 PCLK 单元可被视为每秒像素数。

    HPW = 800ns * 25MHz = 20 像素

    HBP = 28 个像素

    HDP = 480 像素

    HFP = 188 个像素

    HT = 716 像素

    时序参数看起来正常。 我没有进一步的评论

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请帮助重新审查原理图设计。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    由于我们的设备只有 926(解串器)、因此在生产测试期间、我们需要一个串行器来向 926 提供 FPD-Link III 信号。 串行器安装在    由 另一供应商设计的 PCBA 上、我们的可用数量有限。

    这种情况是否有任何解决方案? 使用串行器开发生产测试装置的成本高昂。 我想知道我们是否可以使用 983 的演示板来完成生产测试? 或者您有任何其他建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    我最晚将提供有关星期三的 926 原理图的反馈。

    这种情况是否有任何解决方案? 使用串行器开发生产测试装置的成本高昂。 我想知道我们是否可以使用 983 的演示板来完成生产测试? 或者您有任何其他建议吗?

    983 EVM 可用于评估串行器的功能。 983 不包含 EDID、因此与 983 一起使用的任何 DPTX 都必须具有强制视频计时的能力。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我有四个问题需要您的帮助:

    1.我不太理解你的意思是“任何 DPTX 与 983 一起使用必须有强制视频计时的能力。“

    2.我想知道如果我们使用 983 EVM ,还需要哪些其他附件。 例如、983 发送到 926 的图像内容来自哪里? 它是否可以从 PC 传输到 983?

    3.我在 TI 网站上找不到 983 EVM 的用户指南、您能提供吗?

    4.当 DS90UB926 在 VDD33 和 VDDIO 上均由 3.3V 电源供电、并且 PCLK 为 25MHz(使用前面讨论的时序)时、VDD33 和 VDDIO 在运行条件下的电流消耗是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    1. 我不太理解您的意思“任何与 983 一起使用的 DPTX 都必须具有强制视频计时的能力。“

    DPTX(笔记本电脑,SoC 等)不能依靠从 983 读取 EDID 来确定分辨率和视频时序。 983 不支持 EDID、因此需要使用正确的视频时序对 DPTX 进行编程。

    2. 我想知道如果我们使用 983 EVM、还需要哪些其他附件。 例如、983 发送到 926 的图像内容来自哪里? 它是否可以从 PC 传输到 983?

    是的、PC 可用作 DPTX。 必须使用带有图形卡(如 Nvidia Quadro)的 PC、因为它将提供强制 EDID 的功能。 大多数消费类 DPTX 源不允许强制视频时序、因此需要考虑这一点。

    3. 我在 TI 网站上找不到 983 EVM 的用户指南、您能提供吗?

    983 的配套资料仅在 NDA 下提供。 如果您没有当地的 TI 联系人、我可以通过电子邮件与您联系、以便设置 NDA 以访问 983 的配套资料。

    4. 当 DS90UB926 的 VDD33 和 VDDIO 均为 3.3V 供电、并且 PCLK 为 25MHz(使用前面讨论的时序)时、VDD33 和 VDDIO 在运行条件下的电流消耗是多少?[/报价]

    有关 UB926 功耗、请参阅之前的 E2E。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1094879/ds90ub926q-q1-question-about-calculating-power-consumption-with-lower-pclk-frequency?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds90u%25252525252A926%252525252520AND%252525252520power#

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    下面是我对 UB926 原理图的反馈

    • 将 RES0 和 RES1 连接到 GND
    • 您的目标 MODE_SEL 编号是多少?
      • 根据您的要求、应为模式 1 (LFMODE = L、中继器 = L、向后兼容= L、I2S = L)
    • 对于 FPD-Link 交流耦合电容器和 CMF 电容器、建议的额定电压为 50V。 如果电缆上的预期直流电平不超过额定电压的 1/4、则使用 16V 额定值很好
    • 将 BISTEN 设置为低电平、以防止 UB926 在启动时进入 BIST(内置自检)模式
    • 您设置的 IDX 模式是什么?
      • 大多数用户将 IDX 连接到低电平、以选择 0x58 作为 UB926 I2C 地址
    • 将 FPD-Link 布线布置为 100Ω 差分
    • 另一个原理图上的 SDA 和 SCL 线路上是否有上拉电阻器?
    • 建议为所有电源引脚添加 0.1µF 去耦电容。 建议将 0.1µF 去耦电容器尽可能靠近电源引脚放置

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们可以使用其他串行器或方法来实现生产线测试吗? 我 认为、我们的主要目标是确保在生产线测试中、从 FPD-Link 信号连接器输入到 926 输出的信号路径能够正常工作。 鉴于此目标、我们是否可以使用更易于操作的替代串行器模块? 或者、我们是否可以采用例如从计算机的 USB 2.0 端口提供图像、然后将其转换为符合我们时序要求的 FPD-Link III 信号等方法?

    2、有关 UB926 功耗 的链接页面不可用、 此页面不再存在。 您能告诉我要搜索的关键字吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    FPD-Link III 信号通过 STP 电缆连接到我们的主板。 然后、需要 通过微型同轴电缆将其从主板传输到另一个 PCB。 您能否确认此连接是否可接受? 此外、从主板到另一个 PCB 的微型同轴电缆是否需要满足单端 50 Ω 阻抗要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    什么是  R、G、B、HS、VS、DE 上的长度匹配容差 PCLK 布线?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    1.我们是否可以使用其他串行器或方法实施生产线测试? 我 认为、我们的主要目标是确保在生产线测试中、从 FPD-Link 信号连接器输入到 926 输出的信号路径能够正常工作。 鉴于此目标、我们是否可以使用更易于操作的替代串行器模块? 或者、我们是否可以采用例如从计算机的 USB 2.0 端口提供图像、然后将其转换为符合我们时序要求的 FPD-Link III 信号等方法?

    您仍然可以为此使用 983、但 983 的内部图形发生器不使用 DP 输入、而是会发送图像。 UB949 等其他串行器可支持内部 PATGEN 和笔记本电脑提供的视频。

    2.有关 UB926 功耗的链接页面 不可用、 此页面不再存在。 您能给我提供搜索关键字吗?

    我发送的链接是一个受限制的论坛。 我将在下面粘贴内容。

    该器件没有任何 PCLK 数据的电力、但我可以说、PCLK 频率不是导致器件功耗的主要因素。  

    您可以通过查看数据表中的表来感受以下情况:

    在该~中、您可以看到 85MHz 和无视频数据(无输入流)之间的差异仅为内核电源轨上的 Δ V 30mA。 26MHz 将介于这两个数字之间。 大部分功率来自固定块、无论 PCLK 运行速率和数字泄漏如何、这些固定块始终以相同的速率运行。  

    FPD-Link III 信号通过 STP 电缆连接到我们的主板。 然后、需要 通过微型同轴电缆将其从主板传输到另一个 PCB。 您能否确认此连接是否可接受? 此外、从主板到另一个 PCB 的微型同轴电缆是否需要满足单端 50 欧姆阻抗要求?

    什么互连允许信号从同轴电缆传输到 STP? 该接口与同轴电缆和 STP 电缆之间是否有 PCB? 这是计划用于实际生产还是仅用于测试?

    对于 25MHz 的 PCLK、您应该仍然能够得到锁定、但我无法确认。

      在 R、G、B、HS、VS、DE 上的长度匹配容差是多少 PCLK 跟踪?

    这将由 RGB 接收器指定。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您仍然可以为此使用 983、但 983 的内部图形发生器不使用 DP 输入、而是会发送图像。 UB949 等其他串行器可支持内部 PATGEN 和笔记本电脑提供的视频。

    ——您的意思是我们不需要 PC 来提供 DPTX 吗? 983 的内部 模式发生器支持什么分辨率(例如约 584*720)? 图像的内容是什么? 您是否有示例图像?

      2.什么互连允许信号从同轴传输到 STP ? 该接口与同轴电缆和 STP 电缆之间是否有 PCB? 这是计划用于实际生产还是仅用于测试?

    ——FPD Link III 信号将首先从 983 通过 STP 传输到我们的 PCB、并跟踪到 PCB 上的 LVDS 连接器、然后通过同轴电缆将 FPD Link III 信号传输到另一个子 PCB、然后跟踪到子 PCB 上的 926。 该解决方案计划用于实际生产。

    3.新 问题: 由于 926 和 MCU 不在同一 PCB 上,并且受到信号接口数量有限的限制,因此 MCU 无法直接检测来自 926 的锁定信号。 MCU 如何识别 983 和 926 之间的握手状态? 控制 983 的 SOC 能否通过检测 983 的锁定信号状态来完成握手识别、然后通过 I2C 通过 FPD-Link III 将握手完成信息传输到 926,926 随后由 926 的 I2C 接口将其转发到 MCU?  这是必要的、因为只有在握手完成后、才能打开屏幕并对其进行初始化。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    ——您的意思是我们不需要 PC 来提供 DPTX 吗? 983 的内部 模式发生器支持什么分辨率(例如约 584*720)? 图像的内容是什么? 您是否有示例图像?

    983 PATGEN 可支持以下所示的图形。 请注意、使用 24bpp 时、彩色条或水平缩放的图形至少需要 1024 个像素的水平有效图形。 UB949 等 FPD3 器件对色条 PATGEN 没有此限制。

    —FPD Link III 信号首先从 983 通过 STP 传输到 PCB、并跟踪到 PCB 上的 LVDS 连接器、FPD Link III 信号通过同轴电缆传输到另一个子 PCB、然后跟踪到子 PCB 上的 926。 此解决方案计划用于实际生产。

    您是否计划测量 FPD-Link 通道的插入损耗和回波损耗?

    3.新 问题: 由于 926 和 MCU 不在同一 PCB 上、并且受到有限数量信号接口的限制、因此 MCU 无法直接检测来自 926 的锁定信号。 MCU 如何识别 983 和 926 之间的握手状态? 控制 983 的 SOC 能否通过检测 983 的锁定信号状态来完成握手识别、然后通过 I2C 通过 FPD-Link III 将握手完成信息传输到 926,926 随后由 926 的 I2C 接口将其转发到 MCU?  这是必要的、因为只有在握手完成后、屏幕才必须打开并初始化。

    983 和 926 之间没有建立锁定的“握手“机制。 926 将锁定到传入的 FPD-Link 信号、该信号通过循环遍历 EQ 设置来提供、直到它可以恢复嵌入式时钟。 926 和 983 之间的反向通道包含正向通道锁定状态、因此 983 将知道它是否已锁定到 926。 983 可使用此信号在启用显示屏后向前移动。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     1. 983 PATGEN

    —— 图形分辨率将是 H: 1024 V:580?

    计划测量 FPD-Link 通道的插入损耗和回波损耗

    ——我们无法测量 IL 和 RL、我们认为风险很低、因为 FPD link III 的速率约为 600Mbps、频率约为 300MHz。

    3.在 983 和 926 之间没有建立锁定的“握手“机制。  

    ——您的意思是 SOC 可以知道 983 和 926 的锁状态、并且可以通过 FPD link III 通过 I2C 传输锁状态、然后可以通过 926 的 I2C 接口将锁状态传输到 MCU、对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    —因此 图形分辨率将为 H:1024 V:580?

    在 1024 Hactive 的情况下、系统中的显示将无法正常显示。 983 PATGEN 可在较低的 Hactive 下输出、但不能是色条或水平缩放的图形。 您仍然可以执行纯色图形和垂直缩放的图形。

    —您的意思是 SOC 可以知道 983 和 926 的锁定状态、并可以通过 FPD link III 通过 I2C 传输锁定状态、然后可以通过 926 的 I2C 接口将锁定状态传输到 MCU、对吗?

    可以通过检查 RX_LOCK_DET 位在 983 中读取 926 的锁定状态。 在 926 中、可通过 926 寄存器 0x1C[0]读取锁定状态。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在 1024 Hactive 的情况下、系统中的显示将无法正常显示。 983 PATGEN 可在较低的 Hactive 下输出、但不能是色条或水平缩放的图形。 您仍然可以执行纯色图形和垂直缩放的图形。

    ——您的意思是 983 PATGEN 可以输出大约 584*720 分辨率的图像或模式? 我认为水平缩放的图案与垂直缩放的图案非常相似(似乎只有图像的显示方向被 90°旋转了),是否会 对验证测试产生任何影响?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    983 PATGEN 可输出 584*720 分辨率模式。 垂直缩放的黑色到蓝色和黑色到白色图形示例如下所示。 请注意,这些图案是在 1920*1080 完成的,在下面的照片中显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请帮助您了解 983 演示板的哪种型号适合我们当前的要求:我们需要验证图像模式的生成和传输、以及将 DP 从 PC 端发送到 983 以进行图像显示的功能。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    983 EVM 未公开可用、由于 983 不支持 EDID、DP 源设备的 PC 需要能够强制执行视频时序。 另一种选择是使用 949 EVM、该 EVM 可以对 HDMI 输入进行串行化处理。

    如果您对 983 EVM 感兴趣、我可以通过电子邮件与您联系。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我可以联系当地的销售代表。 983 EVM 是否仅可通过联系您进行配置?

    此外、关于 PC 要求、显卡是否需要支持强制视频计时?

    您能 告诉我符合我当前验证需求的 983 和 926 EVM 型号吗?

    我的电子邮件地址:

    tengfei.li@tinno.com

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    首先联系当地的销售代表、他们会通过适当的渠道发送您的申请。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    当地销售人员表示、串行器/解串器的技术支持只能通过这个论坛来实现、对吧?

    您能告诉我 983 和 926 EVM 的合适型号、以便更好地与当地销售代表沟通。

    此外,926 的 BIST 模式是否能支持 584*720 分辨率图形(纯色图形和垂直缩放图形)?

    如何计算支持的 PATGEN 分辨率 (926 和 983)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    我将通过电子邮件与您联系。 我现在将关闭该主题。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我 调整了时序参数、请检查是否有任何问题。  

    决议将是 516*804。

    由于 983 的 DPTX 由 SoC 输出、因此我需要为 SoC 指定什么时序要求? 它们是否与上面提到的相同?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    SoC 将需要编程为与显示屏相同的视频时序。 我计算了垂直时序的正确行数。 在给定时间为 4530.37ns 时、我没有计算预期的 HFP。 对于 300 像素的 HFP、该值应为 12µs。

    一个简短说明:显示时序是使用 Horizontal * Vertical 格式表示的。 使用“垂直*水平“时要小心、因为这可能会使其他人感到困惑。

    此致、

    插孔