This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S703-Q1:是否有任何建议的电感器值最小值和最大范围微调建议

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610813/tpd2s703-q1-is-there-any-recommend-inductor-value-min-and-max-range-fine-tune-suggestion

器件型号: TPD2S703-Q1

尊敬的专家:

 我们看到建议使用 10nH 电感器器器件。

然而,由于眼图失败,我们想微调. 您能否提供我们可以微调以测试眼图的电感器的最小~最大范围?

 BTW。   如果我们卸下 CMC+电感器、部件会有 ESD 损坏的风险吗?   

谢谢你  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    如果您希望尝试调整阻抗、可以尝试在 8nH 和 12nH 之间使用电感器、看看是否可以在电路中实现更好的匹配。  PCB 布线是否正确并与不同的 90 欧姆电阻匹配?

    如果卸下 CMC、IEC ESD 性能将会下降、因为 CMC 有助于提高系统的 ESD 性能。  我们的一些客户在没有 CMC 的情况下实现了系统级 ESD 目标、但我们只能保证 CMC 的性能。  如果保持 CMC、信号完整性也可能降低。

    作为一阶努力、我将尝试调整电感器以匹配布局。  在 VD VD +/-上添加一个 5-10pF 电容器还可能提供一些峰值、可以改善眼图。

    您能否分享故障系统的眼图?

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuck:

     感谢您的信息更新,我附上了基于不同电感器验证的眼图测试结果,  

    我们发现、 如果改为较小的电感器、抖动 RMS 会更好  

    因为我们需要通过 Apple 的要求。 因此、我们可以微调到 2.2nH 电感器、从而满足 Apple 要求。

    您能否查看测试结果、并估计如果我们改为使用该器件的 2.2nH 电感器、会有什么风险?  

    e2e.ti.com/.../6177.Eye-diagram.pptx

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    从眼图中可以看出、边沿速率随着电感器越小越好、符号间干扰越高。  如果较小的电感器使系统能够通过苹果测试、并且符号间干扰在您的测试中不会导致位错误问题、那么我发现更改为较小的电感器没有风险。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuck:

     注意、感谢您的建议、让我解决问题。

    Roy