This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623x OSPI 使用 50MHz 时的 DMA 持续吞吐量(八通道 SDR)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613236/am623-am623x-ospi-sustained-throughput-with-dma-at-50-mhz-octal-sdr

器件型号: AM623

TI 团队大家好、

我们正在针对连续流媒体用例评估 AM623x 上的 OSPI、并希望确认可实现的吞吐量。

配置:

  • OSPI 模式: 八进制(8 位)SDR

  • fSCLK:  50MHz

  • 访问: 存储器映射模式

  • 转接: 基于 DMA 的批量读取  

  • 外部设备:  FPGA 仿真为 SPI-NOR 闪存

在上述条件下、AM623x OSPI 上实际可实现的持续有效载荷吞吐量 (Mb/s) 是多少?

是否有任何建议的 OSPI/QSPI 配置最佳实践可更大限度地提高持续读取吞吐量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaik、

    感谢您的查询!

    问题 1: 请阐明 FPGA 模拟哪种类型的八通道 SPI-NOR 闪存(例如 S28HS512T 或其他)

    问题 2: 使用了什么类型的命令地址数据访问协议(例如 1S-1S-8S 等)

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    1.我们试图模拟 Micron MT35XU512ABA1G12-0AAT

    2.我们计划在内存映射模式下使用 8S-8S-8S、SDR 访问协议

    在初始探测期间、对于 JEDEC/SFDP、设备将以 1S-1S-1S 启动、然后切换到 8S-8S-8S SDR 进行流式传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    感谢您的及时和详细的答复!

    很抱歉、我忘记再问几个问题:

    Q3:您能否精确地生成 OSPI RX 采样时钟的方法 — 抽头模式(无环回)或 PHY 模式(有 OSPI0_CLK 的环回)。

    问题 4 如果是 PHY SDR 模式、考虑到   AM623 数据表的 OSPI 一节和 AM62x 器件勘误表中与 OSPI 相关的公告说明中的限制、请根据 AM623 数据表的 OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局布线指南一节精密 OSPI0 时钟拓扑。   

    问题 5: 您谈论的是哪个操作系统 (U-Boot/Linux 或 MCU PLUS RTOS) 和 TI SDK 版本?

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    3.我们使用的是轻触模式(无环回)。

    4.电路板布线设计符合布线要求。

    5.我们使用的是 ti-linux-6.6.6.y

    此致、

    Nazeer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaik、

    在上述条件下、在 AM623x OSPI 上实际可以实现哪些持续有效载荷吞吐量 (Mb/s)?

    感谢您的这些初始说明。 根据他们、我目前正在尝试联系 A TI SDK Linux OSPI 驱动程序软件专家 在 OSPI 闪存存储器的基准测试中、他们可能会回答您 有关 FPGA 仿真  Micron MT35XU512ABA1G12-0AAT 的问题。  

    ]可更大限度地提高持续读取吞吐量的任何推荐 OSPI/QSPI 配置最佳实践?

    我认为、从 OSPI 硬件接口的角度来看、您应尝试使用具有 DQS 环回时钟拓扑的 PHY DDR 模式来增加 OSPI0_CLK(可能高达 166MHz)。 A PHY 数据调优算法 最终应用于在高于 50MHz 频率的条件下实现稳定运行。 在 166MHz、1.8V 电源、八路 DDR 模式、8D-8D-8D 下、理论上应可实现~ 166*10^6Hz*2 /(1000*1000) s^–1 = 332Mb/s 的数据读取速率  要在 OSPI0_CLK 频率超过几十 MHz 时实现高速、应考虑 TI 为 OSPI 硬件实现推荐的所有 PCB 高速布局规则!  

    请预计、软件专家的响应可能会出现一些延迟。 如果您在下一周中没有得到答案、请 ping 此主题!  

    感谢您的耐心!

    此致

    Anastas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    我们计划在存储器映射模式下使用 8S-8S-8S、SDR 访问协议

    如果目标是使用该协议本身、则保持该恒定、唯一可以在时钟频率变化的是。

    对于 SDR 模式、在 TAP 模式下、建议的最大频率为 50MHz、其中内部 RCLK 为 200MHz、时钟分频器为 4、因此产生 200MHz / 4。 但您还需要检查闪存是否支持此频率:

    此致、

    Vaibhav