This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:保持 DS90UB635 和 TDA4VL SoC 之间的 4 个 CSI 通道硬件连接、但仅使用它们的 1/2 个 CSI-2 通道。

Guru**** 2811495 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB635-Q1, DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621355/ds90ub635-q1-keep-the-4x-csi-lane-hardware-connection-between-ds90ub635-and-tda4vl-soc-but-only-use-1-2-csi-2-lane-of-them

器件型号: DS90UB635-Q1

大家好、TI 团队!

 

我们使用 TI DS90UB635-Q1 作为串行器、用于向 Dhu 侧输出视频。 但我们通过的活动分辨率是 YUV422 1280*720 30fps、消隐率为 20%。 如果我们使用了完整的 4 个 CSI-2 通道、则总数据量不会达到 TI DS90UB635-Q1 数据表中要求的 600Mbps 至 832Mbps/通道范围。 因此、我们计划通过配置 SoC CSI-2 TX 和 TI635 RX、仅激活一个 CSI-2 通道、以确保其中一个通道与范围匹配。

这是可能的吗? 我们是否只需要更改 SoC 配置中的“numDataLanes",“,并且、并且串行器是否可以识别这一通道本身?
电磁兼容性或其他方面是否存在风险?

顺便说一句,我们发现:
将 TI935 更改为 TI635 并保持 4xCSI-2 通道正常工作、系统在 Dhu 侧与 TI936 解串器一起正常工作(显示良好)。  
根据实际测试、我们认为在 IT635 上使用 YUV422 1280*720 30fps 并将 TI635 使用到 matchi TI936 是可行的。 您是否认为将 TI936 与 TI635 匹配并使用不在建议的 CSI-2 数据速率范围内的 TI635 存在风险?

 

期待您的回复!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    要将 CSI-2 输入更改为串行器上的一个通道、请将寄存器 0x02[5:4]配置为 0x0 以与单通道 CSI-2 输入对齐。  

    基于输入时钟频率、FPD-Link 以固定速率运行。 CSI-2 吞吐量不会影响正向通道链路速率。 EMC 的变化将基于较高的 CSI-2 速率。  

    DS90UB635 与 DS90UB936 不兼容。 为了与 DS90UB936 配对、需要使用 DS90UB935-Q1。 使用 DS90UB936 运行 DS90UB635 将违反数据表要求。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe!

     DS90UB635 和 DS90UB936 匹配的实际风险是什么?  

    然后在此处再次确认、可行的做法是在硬件中保持 4x CSI-2 通道的连接、并且只使用其中一个 通道、方法是将寄存器 0x02[5:4]配置为 0x0 以与单通道 CSI-2 输入对齐、对吗?

    非常感谢您的支持!

    最好的愿望

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    布线仍然可能存在、但需要将输入调整为单通道 CSI-2 以及寄存器设置。  

    DS90UB6xx 器件只能与其他 DS90UB6xx 器件配对、因为这些器件属于我们的低成本产品系列。 一般来说、 6xx 和 9xx 系列之间的规范是相似的、但 6xx 规范 的范围更窄。 DS90UB6xx 器件未针对与 UB936 等 DS90UB9xx 器件的兼容性进行测试或验证。  

    此致、

    Zoe