Other Parts Discussed in Thread: DS90UB635-Q1, DS90UB935-Q1
器件型号: DS90UB635-Q1
大家好、TI 团队!
我们使用 TI DS90UB635-Q1 作为串行器、用于向 Dhu 侧输出视频。 但我们通过的活动分辨率是 YUV422 1280*720 30fps、消隐率为 20%。 如果我们使用了完整的 4 个 CSI-2 通道、则总数据量不会达到 TI DS90UB635-Q1 数据表中要求的 600Mbps 至 832Mbps/通道范围。 因此、我们计划通过配置 SoC CSI-2 TX 和 TI635 RX、仅激活一个 CSI-2 通道、以确保其中一个通道与范围匹配。
这是可能的吗? 我们是否只需要更改 SoC 配置中的“numDataLanes",“,并且、并且串行器是否可以识别这一通道本身?
电磁兼容性或其他方面是否存在风险?
顺便说一句,我们发现:
将 TI935 更改为 TI635 并保持 4xCSI-2 通道正常工作、系统在 Dhu 侧与 TI936 解串器一起正常工作(显示良好)。
根据实际测试、我们认为在 IT635 上使用 YUV422 1280*720 30fps 并将 TI635 使用到 matchi TI936 是可行的。 您是否认为将 TI936 与 TI635 匹配并使用不在建议的 CSI-2 数据速率范围内的 TI635 存在风险?
期待您的回复!
谢谢!