This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:DS90UB943A-Q1、MODE_SEL2 引脚设置问题?

Guru**** 2926710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628589/ds90ub983-q1-ds90ub943a-q1-mode_sel2-pin-setting-issue

器件型号: DS90UB983-Q1

DS90UB983-Q1 配置选择 (MODE_SEL2) 表:选择 FPD3 模式时、该引脚的典型电压值为 0.913V。 但是、在后面说明中指出、上拉电阻器 R7 可以是任何小于 100 的值、并且下拉电阻器 R8 是开路。 该引脚的正确电压是多少? 是 0.913V 还是 1.8V?

983-1.png


983-2.png


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    选择 FPD3 模式时、此引脚的典型电压值为 0.913V。 但是、描述后续时指出、上拉电阻器 R7 可以是任何小于 100 的值、下拉电阻器 R8 处于开路状态。[/报价]

    令人遗憾的是、比率典型值应为标称值、与引脚上的特定电压无关。 您要寻找的这个电压实际上是目标 VR8、即 VIH、范围为 1.1115V 至 1.89V。

    最小值、典型值和最大值比率值均与电阻比相关、但仅此配置旨在连接到 VIH 以选择 FPD3、或连接到 GND 以实现 FPD4 模式。

    理想情况下、它应尝试以 1.8V 为目标。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 显示分辨率为 1080p/60Hz。 为 MODE_SEL0 选择 0.875Gbps 是否满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MODE_SEL0=1 且 FPD-Link 速率为 0.875Gbps 的 DS90UB983、这是否满足 1080p/60Hz 显示的带宽要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    我假设显示在 60fps 下的典型分辨率为 1920 x 1080、当包含 1.1 消隐时、这相当于 136.8576MHz PCLK。

    1920 * 1080 * 60 * 1.1(水平消隐和垂直消隐估计为活动视频分辨率的 10%)= 136,857,600 Hz

    FPD4 模式下的数据速率将为 PCLK * bpp、假设 24bpp、这将是 136.8576MHz * 24bpp = 3.285Gbps。

    FPD3 模式下的数据速率为 PCLK * 35(FPD3 具有 35 位帧)、这将为 136.8576MHz * 35 = 4.790016Gbps

    我认为在 FPD4 模式下、FPD-Link 速率需要至少为 6.75Gbps(由于 128 / 132 开销)、对于 FPD3、器件需要覆盖该 PCLK 的默认 FPD3 PLL、因为它需要比 MODE_SEL0 中的选项高得多的数据速率。

    通常、脚本生成工具将生成 983conf.py 文件、这些文件将自动纠正此配置。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为面板侧使用 948 芯片 、我们当前选择 FPD-Link III 模式 一方 一个链路通道 。 应为哪个速率选择 MODE_SEL0 才能满足的要求 1080p 显示屏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    在 FPD3 模式下、983 的 PLL 将使用脚本生成工具编程为预期值、这是 983 如何输出 PCLK 和高于默认 MODE_SEL0 选项中 85MHz 的分辨率的方式。

    这就是每次都应该初始化 983 的方法。

    您可以最初将其设置为任何速率以允许设备之间建立初始链路、但只要在双 FPD-Link III 配置中为适应 96MHz <、948 就会自动重新配置为编程的 136.8576MHz PCLK 速率 X < 196MHz PCLK。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 更新:显示分辨率为 1920×720(频率为 60Hz)。
    我的理解是否正确:当 MODE_SEL2 = 1 时、模式为 FPD3 协议。 目前、输出使用单个 FPD-Link 通道。 MODE_SEL0 表中的默认值都不能满足要求。 相反、软件脚本生成工具将自动生成 983conf.py 配置文件、以完成上述参数的自动校准。
    对于硬件侧:应为 MODE_SEL0 引脚选择哪个分压电阻器? 换言之、应在表中的 8 个条目中选择哪一个?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    感谢您确认对显示分辨率的理解和更新!

    更新:显示分辨率为 1920×720(频率为 60Hz)。

    已理解、PCLK 的新估算值将为 1920 * 720 * 1.1 * 60 = 91.2384MHz。

    这对于单通道 FPD-Link III 模式来说已经足够了。

    我的理解是正确的:当 MODE_SEL2 = 1 时、模式为 FPD3 协议。 目前、输出使用单个 FPD-Link 通道。 MODE_SEL0 表中的默认值都不能满足要求。 相反、软件脚本生成工具将自动生成 983conf.py 配置文件、以完成上述参数的自动校准。

    这种理解是 正确的。 91MHz 或更高版本不是默认配置、最高的默认值为 85MHz、因此脚本生成工具会将 PLL 覆盖为您提到的 FPD-Link III 连接所需的速率。

    对于硬件端:应为 MODE_SEL0 引脚选择哪个分压电阻器? 换言之、应在表中的 8 个条目中选择哪一个?

    在 8 个选项中、您可以选择默认的模式 7 作为占位符、因为它在选择 FPD TX 端口 0 时具有最高的数据速率。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 如果切换到 1080p/60Hz 显示、MODE_SEL0 表中的最大频率为 85MHz。 对于硬件、表中的任何条目都不能满足要求。 是否仍建议在表中选择条目#7(对应于最高 85MHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    仍然建议使用条目 7 以最初建立 FPD-Link III、然后在 983 初始化时通过软件覆盖、无论是使用 1080p 还是 720p。

    感谢您的确认。  

    此致、

    Miguel