This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634 MAC TX 无法正常工作&放大器;DP83869 PHY 环回故障(MDIO 正常)、不执行 ping。

Guru**** 2922560 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641448/am2634-am2634-mac-tx-not-working-dp83869-phy-loopback-failure-mdio-ok-and-not-pinging

器件型号: AM2634
主题中讨论的其他部分: SysConfigDP83869

尊敬的团队:  
我们目前正在使用我们的定制电路板上的以下 TI 元件:

  • MAC:AM2634COLFHAZCZR

  • PHY:DP83869HMRGZR

尽管相同的软件设置在 TI EVM 上可以正常工作、但我们面临的问题是以太网接口无法按预期工作。
观察结果:

  • MDIO/MDC 通信正常工作、我们能够读取/写入 PHY 寄存器。

  • PHY 上存在稳定的 25MHz 时钟。

  • 在 MAC 侧、我们没有在 TXD[0:3]和 TX_CTL 上看到任何活动 — MAC 未发送数据。

  • PHY 通过 MDIO 进行响应、但 PHY 环回不工作、并且未观察到正确的 TX 输出。

  • 在 RX 方面、行为是间歇性的、有时我们可以看到数据。

配置:

  • 接口:RGMII

  • PHY 的外部 25MHz 时钟

  • 已验证 MDIO

  • RX_CTRL (MIRROR_EN) 的配置与 EVM 类似

软件:屏幕截图 2026年04月25日 120732.zip 
我们将 ENET_LWIP_CPSW 示例用于 AM2634。
在 TI EVM 上相同的代码可以正常工作(ping 和环回都可以正常工作)、但在我们的定制板上:

  • ping 不起作用

  • PHY 环回失败

测试完成:

  • 已验证与 EVM 参考的原理图连接

  • 已检查电源轨和稳定性

  • MDIO 通信已确认

  • PHY 环回测试→失败

  • MAC 环回测试→通过

需要说明:

  • 即使 MDIO 正常工作、MAC 也没有 TX 活动的原因可能是什么?

  • 为什么在这种情况下 PHY 环回会失败?

  • 是否需要任何特定 MAC 或 PHY 寄存器配置来启用 TX?

  • 是否有任何 RGMII 时序或偏斜要求、我们应该专门验证?

  • 隔离问题是来自 MAC、PHY 还是硬件接口的建议方法是什么?

我们随附了 reference.BLIS_CUSTOM_BOARD_REV02_PDF.pdf 的定制电路板原理图和配置文件 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 MAC 环回通过、这肯定不是 CPSW 完全无效的问题。 CPSW 内核、DMA 路径、内部主机侧都处于活动状态。 之后会发生故障、这意味着一些外部 RGMII/PHY、板配置路径已断开。

    问题 1: 您是否已将 SysConfig ethphy 调整为自定义设计更改(例如 PHY 设置更改(如果需要))?

    问题 2: TI EVM 原理图和定制电路板原理图在 CPSW MAC 级别之后是否有任何差异?

    问题 3 您是否可以帮助分析以下内容:

    1.获取工作案例的 CPSW 寄存器转储(TI EVM +适用于 MAC 和 PHY 的 SDK 环回应用的 TI 驱动程序)

    2.获取非工作情况的 CPSW 寄存器转储(定制硬件)。  

    如果上述寄存器没有差异、那么问题无疑表明您需要迁移软件以匹配自定义硬件更改。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的答复。

    关于第一点、请参阅随附的图像。

    定制电路板与 MAC 侧的 EVM 之间没有变化。 我已经分享了原理图 — 请查看并建议是否需要进行任何更改。

    请在下面找到请求的寄存器转储:

    • 工作案例: EVM_PHY_REG.txt

     e2e.ti.com/.../EVM_5F00_PHY_5F00_REG.txt

    • 非工作案例: CUSTOM_PHY_REG.txt

     e2e.ti.com/.../CUSTOM_5F00_PHY_5F00_REG.txt

    请查看并告知我们您的观察结果。

    此致、
    Chinchetti Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我看到不同的寄存器点之间存在差异、即存在延迟问题、PHY 状态和控制寄存器在配置上都显示差异。该问题很可能是由于定制电路板上 MAC 和 PHY 之间的 RGMII 延迟配置不正确(时钟/数据偏斜)所致。

    DP83869 需要在以下各项之间正确对齐:

    • MAC 内部延迟
    • PHY 内部延迟(通过 RGMIICTL/RGMIIDCTL 配置)

    建议的调试步骤

    1.匹配 EVM RGMII 配置

    • 对定制电路板上的 PHY 寄存器进行编程以匹配 EVM:
      • RGMIICTL (0x32)
      • RGMIIDCTL (0x86)= 0x0377

    2.检查 PHY 配置 (strap) 状态

    • 读取 STRAP_STS (0x6E) 并验证:
      • 运行模式= RGMII 转铜缆
      • 无意外模式(例如,桥接器/SGMII)
      • 延迟模式搭接与 EVM 匹配

    验证 MAC 配置:确保 MAC (AM263x CPSW):

    • 配置为正确的 RGMII 模式 (ID 与非 ID)
    • 速度/双工与 PHY 解析的值匹配
    • 尝试强制 100Mbps 以简化时序

    4.示波器 RGMII 信号  

    PHY 引脚处的探头:

    • TXC、TXD[0:3]、TX_CTL
    • RXC、RXD[0:3]、RX_CTL

    检查:

    • 时钟到数据对齐(预期偏差~1.5–2ns,具体取决于模式)
    • 干净的过渡(无失真)

    5、仔细检查硬件差异

    与 EVM 进行比较:

    • RGMII 布线长度(时钟偏斜与数据偏斜)
    • 阻抗控制
    • 终端
    • 电源轨和去耦
    • 时钟质量(抖动)

    根据共享的寄存器、我看到:

    - PHY 已启动且正在正确通信。
    -问题不是 MDIO 或基本 PHY 启动。
    -有力的证据表明定制电路板上的 RGMII 时序/偏斜不匹配。
    -首先将 RGMII 延迟配置与 TI EVM 对齐并在示波器上验证时序。

    此致、
    Shaunak