This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539A-Q1:TCA9539A-Q1 和 TCA9539B-Q1 地址映射中的数据表歧义

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539A-Q1, TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645438/tca9539a-q1-datasheet-ambiguity-in-tca9539a-q1-and-tca9539b-q1-address-mapping

器件型号: TCA9539A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9539-Q1

您好:

我在 TCA9539A‑Q1 数据表(SCPS292,2025 年 7 月)中遇到了不一致的地方、我想阐明技术要点以及处理文档反馈的流程。

在第 22 页的表 7‑1 中、I²C 目标地址位[7:3]显示为 H H H L H、对应于值 11101。 这与 TCA9539A-Q1 型号的地址定义相匹配。 但是、在下一页(第 7.6.1 节)中、数据表介绍了第二种型号 TCA9539B-Q1、它使用不同的固定地址前缀 (11100)。

问题在于表 7‑1 没有提及这第二个变体的存在、或者表明地址格式取决于器件版本。 顾名思义、该表通常描述了器件的寻址方案、这在使用 B 型号时可能会造成误导。

此外、器件型号命名也会造成混淆。 无需通过后缀区分型号、而是通过修改内核名称 (TCA9539A-Q1 与 TCA9539B-Q1) 来实现区分。 这就不太明显、器件在 μ I²C 地址映射方面各不相同、并且很容易从寻址角度假设它们的行为相同。

我已经使用数据表中的“提交文档反馈“表提交了此问题。 遗憾的是、似乎没有任何确认或方法来跟踪报告是收到、审查还是拒绝。

有人能说明这一反馈流程应该如何发挥作用吗? 是否可以通过任何方法来确认提交或跟进所报告的问题、或者是否在 E2E 上发布了提高可见性的建议方法?

感谢你的帮助。

此致、
Kostiantyn

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kostiantyn、

    感谢您发送编修。 TCA9539A-Q1 似乎使用了 TCA9539-Q1 数据表模板、仅添加了图 7-6 和表 7-3。  

    我们修改内核名称的原因是这对应于如下所示的可订购器件型号。 但 我同意在描述 A 和 B 变体时应增加更多的清晰度。  

    至于“提交文档反馈“、我不确定具体情况、因此最好在 E2E 上发布可视性信息。  

    此器件的应用工程师到明天都不在办公室、但我会在他回来时与他合作、看看我们如何更清楚地说明这一点。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostiantyn:

    我认为需要调整表 7-1 以显示该器件“A“和“B“版本的 I2C 目标地址。 我们可以采取这一行动进行更新。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyler、您好 Joshua、

    感谢您的澄清和考虑我的反馈。

    我还有一个建议。 在数据表的第一页上提到该器件系列有两种变体、两种变体具有不同的固定 I2C 地址、这一点非常有用。

    当前数据表指出:“由两个硬件地址引脚寻址、可使用多达四个器件“。 但是、当同时考虑 A 和 B 型号时、实际上可以在同一总线上使用多达 8 个器件。

    此致、
    Kostiantyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostiantyn:

    我可以创建一个指向数据表寻址部分的链接、该链接在特性部分中指定我们有两种变体“A“和“B“、每个变体提供 4 个地址、总共 8 个唯一 I2C 地址。  

    此致、

    Tyler