This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:输出电压电平

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9637A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649261/ua9637a-output-voltage-level

部件号: UA9637A

客户正在通过 VCC = 5V 的情况下为 UA9637A 供电 、并施加 大约±3V 的差分输入信号。 他们观察到 高电平输出 (VOH) 接近 5V、而数据表波形图显示预期 VOH 约为 3.5V。 请您帮助解决这个问题! 谢谢。  

 ua9637a.png问题

 

 

Regarsd

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我相信图上的 Vo 参考的是输出差分电压、而 VOH 是差分输入的逻辑高电平输出。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    谢谢。 我仍然不明白为什么 Vo 电平不接近 Vo 客户在 VCC = 5V 下测试的值。  
    使用 TI 图形时、输出是否有负载效应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    再看一下、我同意您的观点、认为图表可能不正确。 预期逻辑输出应接近(如果不处于 VCC 电平)。 内部元件导致的压降不应该足够大、以便逻辑输出下降 500mV 以上。 当输出处于逻辑高电平和逻辑低电平状态时、客户是否可以通过任何方式共享输出波形?

    此致、

    Eric Hackett