Other Parts Discussed in Thread: UA9637A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UA9637A
客户正在通过 VCC = 5V 的情况下为 UA9637A 供电 、并施加 大约±3V 的差分输入信号。 他们观察到 高电平输出 (VOH) 接近 5V、而数据表波形图显示预期 VOH 约为 3.5V。 请您帮助解决这个问题! 谢谢。
问题
Regarsd
Brian