Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1, TUSB501
器件型号: TUSB501-Q1
主题: TUSB501 中讨论的其他器件
您好的团队、
我的客户在其 USB 接口盒中使用 TUSB501-Q1、具体场景如下:

左侧是 PCB、右侧是一条 0.8 米长的电缆。 我为它们推荐的参数是:
对于 TX 线路中的 TUSB501-Q1:
EQ 低电平 3dB
OS 高 1300mVpp
DE 悬空 –5.9dB
对于 Rx 系列中的 TUSB501-Q1:
EQ 悬空 6dB
OS 低电平 930mVpp
DE 低 0dB
您能否帮助检查此类配置是否有效? 谢谢!
此致、
Bryn Yang