This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:EQ/OS/DE 的建议设置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658120/tusb501-q1-recommended-setting-of-eq-os-de

器件型号: TUSB501-Q1
主题: TUSB501 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户在其 USB 接口盒中使用 TUSB501-Q1、具体场景如下:

image.png

左侧是 PCB、右侧是一条 0.8 米长的电缆。 我为它们推荐的参数是:

对于 TX 线路中的 TUSB501-Q1:

EQ  低电平  3dB

OS  高  1300mVpp

DE  悬空  –5.9dB

 

对于 Rx 系列中的 TUSB501-Q1:

EQ  悬空  6dB

OS  低电平  930mVpp

DE  低  0dB

 

您能否帮助检查此类配置是否有效? 谢谢!

 

此致、
Bryn Yang

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryn:

    是的、此 EQ、OS 和 DE 配置可以正常工作。 但是、如果不知道前置通道和后置通道损耗、我无法确认这些是此用例的正确设置。  

    您能否分享 TX 和 RX 路径的预期前置通道和后置通道损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    很抱歉我的延迟、向客户提供参数后、性能确实有所改善、之前的通信问题已经解决。 但这是汽车 OEM 提供的设备、我的客户只为 TUSB501 前端提供了多路复用器、因此 我们没有获得特定的通道损耗要求。

    非常感谢。

    此致、
    Bryn Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、很高兴听到性能有所改进!