“线程:算法”中讨论的其它部件
大家好,团队
我们正在尝试使用949+948来启动面板。 我在 E2E 中找到以下链接。
作为标题,我想知道我们是否有使用 I2C 的 ALP 将 EDID 写入内部 SRAM 的示例脚本。
我只能在其中的 EDID 信息下方写下。 正确吗?

此致,
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我们正在尝试使用949+948来启动面板。 我在 E2E 中找到以下链接。
作为标题,我想知道我们是否有使用 I2C 的 ALP 将 EDID 写入内部 SRAM 的示例脚本。
我只能在其中的 EDID 信息下方写下。 正确吗?

此致,
罗伊
你好,罗伊,
以下是通过 ALP 将 EDID 写入内部 SRAM 的步骤。
1.将寄存器0x48设置为0xD,以启用 APB 接口,将消息定向到 EDID SRAM,并启用自动地址增量。
2.为8位寄存器地址设置寄存器0x49到0x00。
3.开始写入 EDID 数据以一次注册一个字节的0x4B。
第三方 EDID 编辑器(如 Deltacast)可以帮助您将计时转换为二进制/十六进制格式以写入 ALP。
最佳
舒
下面 的示例脚本 具有写入 EDID 的函数,您只需使用 EDID 数据填充 exEDID 字段即可。
最佳
舒
你好,罗伊,
请参阅随附的 EDID 文件。
最佳
舒
舒,你好。
我在使用您提供的 EDID 文件时遇到一些问题。
此外,我尝试使用1080p EDID 示例,系统可以在该 EDID 中工作。 因此,我认为如果是 EDID 文件的根本原因。
e2e.ti.com/.../TXN_5F00_1080p_5F00_2ch.py
此致,
罗伊
你好,罗伊,
请参阅随附的屏幕截图,我已突出显示生成 EDID 所需的所有按钮。
此外,还附上了包含新 EDID 信息的脚本。
最佳
舒

你好,罗伊,
试试这个。 很抱歉,我刚才注意到我使用的工具生成128字节的 EDID,而不是我们的示例脚本256。 我修改了 EDID 写入和读取功能底部的长度。
最佳
舒