This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949A-Q1:有关从使用 I2C 的 ALP 向内部 SRAM 写入 EDID 的示例脚本

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078189/ds90uh949a-q1-example-script-about-writing-edid-to-internal-sram-from-alp-that-uses-i2c

部件号:DS90UH949A-Q1
“线程:算法”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们正在尝试使用949+948来启动面板。 我在 E2E 中找到以下链接。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761584/ds90uh949-q1-how-to-refresh-edid/2815112?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=edid_load.py#2815112

作为标题,我想知道我们是否有使用 I2C 的 ALP 将 EDID 写入内部 SRAM 的示例脚本。

我只能在其中的 EDID 信息下方写下。 正确吗?

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,  

    以下是通过 ALP 将 EDID 写入内部 SRAM 的步骤。  

    1.将寄存器0x48设置为0xD,以启用 APB 接口,将消息定向到 EDID SRAM,并启用自动地址增量。  

    2.为8位寄存器地址设置寄存器0x49到0x00。  

    3.开始写入 EDID 数据以一次注册一个字节的0x4B。

    第三方 EDID 编辑器(如 Deltacast)可以帮助您将计时转换为二进制/十六进制格式以写入 ALP。  

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面 的示例脚本 具有写入 EDID 的函数,您只需使用 EDID 数据填充 exEDID 字段即可。  

    最佳

    e2e.ti.com/.../5545.Example-EDID-Load.py

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒,你好。

    您能帮我们修改 EDID 文件吗? 分辨率显示为顶部。 谢谢你。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒,你好。

    更新计时表。 相关的水平值应该为*2,因为我们使用双 oLDI,因此 EDID 分辨率应该为1920*720(Hactive * Vactive)

      

    这一点。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,  

    我可以帮助修改 EDID 文件,请允许我在1-2个工作日内完成该请求。  

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,  

    请参阅随附的 EDID 文件。  

    最佳

    e2e.ti.com/.../EDID_5F00_1920x720.py

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒,你好。

    我在使用您提供的 EDID 文件时遇到一些问题。

    此外,我尝试使用1080p EDID 示例,系统可以在该 EDID 中工作。 因此,我认为如果是 EDID 文件的根本原因。  

    e2e.ti.com/.../TXN_5F00_1080p_5F00_2ch.py

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏好,

    以下是我们所期望的时间。

    水平激活:1920
    水平消隐:80
    垂直活动:720
    垂直消隐:40
    水平同步偏移:79
    水平同步脉冲:1.
    垂直同步偏移:39.
    垂直同步脉冲:1.

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,  

    这是我正在使用的第三方 EDID 生成器。 您能否提供突出显示的参数?  您提供的时间信息不足,无法填充所有必要参数,这将导致 EDID 不正确。

    另请注意,H. blank = H. Front Porch + H. Sync Width + H. Back Porch (H.空白= H.前廊+ H.同步宽度+ H.背廊)(垂直应用相同)

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒,你好。

    请参见下文。 谢谢你。

    我下载了该程序,但不确定如何生成相应的 EDID 数组。 谢谢你。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,  

    请参阅随附的屏幕截图,我已突出显示生成 EDID 所需的所有按钮。

    此外,还附上了包含新 EDID 信息的脚本。

    最佳

    e2e.ti.com/.../0312.EDID_5F00_1920x720.py

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒,你好。

    感谢你的帮助。

    我在949中以 ALP 演示模式运行了脚本。 问题看起来和以前一样。 您可以帮助检查 EDID 格式吗? 谢谢你。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,  

    试试这个。 很抱歉,我刚才注意到我使用的工具生成128字节的 EDID,而不是我们的示例脚本256。 我修改了 EDID 写入和读取功能底部的长度。  

    最佳

    e2e.ti.com/.../0763.EDID_5F00_1920x720.py