This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我将客户的问题转发如下
我们正在使用 DS90UB949 EVM,,我们希望使用949 EVM 端的外部 EEPROM 来提供 EDID。 MODE_SELx 设置如下:
MODE_SEL0=5,MODE_SEL1 =1
EDID_SEL:1.
辅助 I2S:0
EXT_CTL:0
同轴电缆: 0
REM EDID_LOAD:0
EEPROM 部件号 为 AT24C256,我们更改了 EEPROM 中的 EDID, 但 EDID 是内部 SRAM 的默认值。 请帮帮我。
此致,
罗艾米
您好,艾米,
我会仔细研究这个问题,并在本周结束前回复你。
最佳
舒
您好,艾米,
您能否仔细检查客户模式 SEL 设置?
我看到 REM EDID_LOAD 被列为“0”。 根据用户指南,值应为“1”。
最佳
舒