This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:从本地 EEPROM 加载 EDID 数据

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083327/ds90ub949-q1evm-loading-edid-data-from-local-eeprom

部件号:DS90UB949-Q1EVM

大家好,团队

我将客户的问题转发如下

 我们正在使用 DS90UB949 EVM,,我们希望使用949 EVM 端的外部 EEPROM 来提供 EDID。 MODE_SELx 设置如下:

  MODE_SEL0=5,MODE_SEL1 =1

   EDID_SEL:1.

  辅助 I2S:0

  EXT_CTL:0

  同轴电缆: 0

  REM EDID_LOAD:0

  EEPROM 部件号 为 AT24C256,我们更改了 EEPROM 中的 EDID, 但 EDID 是内部 SRAM 的默认值。  请帮帮我。

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,  

    我会仔细研究这个问题,并在本周结束前回复你。  

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,  

    您能否仔细检查客户模式 SEL 设置?

    我看到 REM EDID_LOAD 被列为“0”。 根据用户指南,值应为“1”。

    最佳