请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB949-Q1EVM 大家好,团队
我将客户的问题转发如下
我们正在使用 DS90UB949 EVM,,我们希望使用949 EVM 端的外部 EEPROM 来提供 EDID。 MODE_SELx 设置如下:
MODE_SEL0=5,MODE_SEL1 =1
EDID_SEL:1.
辅助 I2S:0
EXT_CTL:0
同轴电缆: 0
REM EDID_LOAD:0
EEPROM 部件号 为 AT24C256,我们更改了 EEPROM 中的 EDID, 但 EDID 是内部 SRAM 的默认值。 请帮帮我。
此致,
罗艾米