Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74LVC2G66
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9306 线程中讨论的其他部件: SN74LVC2G66
您好,
如果我将 VREF1和 VREF2同时连接到3.3V,并且我不需要电压转换器功能。
我可以将它用作 I2C 缓冲器吗? 启用时,第1面和第2面连接在一起,禁用时,第1面和第2面不连接在一起。
如果它可以用作 I2C 缓冲器,如果我不需要就绪信号,我可以用它来替换 TCA9511吗?