请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9306 线程中讨论的其他部件: SN74LVC2G66
您好,
如果我将 VREF1和 VREF2同时连接到3.3V,并且我不需要电压转换器功能。
我可以将它用作 I2C 缓冲器吗? 启用时,第1面和第2面连接在一起,禁用时,第1面和第2面不连接在一起。
如果它可以用作 I2C 缓冲器,如果我不需要就绪信号,我可以用它来替换 TCA9511吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如果我将 VREF1和 VREF2同时连接到3.3V,并且我不需要电压转换器功能。
我可以将它用作 I2C 缓冲器吗? 启用时,第1面和第2面连接在一起,禁用时,第1面和第2面不连接在一起。
如果它可以用作 I2C 缓冲器,如果我不需要就绪信号,我可以用它来替换 TCA9511吗?
内部连接通过 MOSFET 进行。 浇口连接到 EN;晶体管仅在 sda1或 sda2被拉低时才会打开。 当 I/O 驱动不低时,VGS = 0 V,没有连接,I/O 电压由上拉电阻器决定。