This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:用作 I2C 缓冲器?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085459/pca9306-act-as-an-i2c-buffer

部件号:PCA9306
线程中讨论的其他部件: SN74LVC2G66

您好,

如果我将 VREF1和 VREF2同时连接到3.3V,并且我不需要电压转换器功能。

我可以将它用作 I2C 缓冲器吗? 启用时,第1面和第2面连接在一起,禁用时,第1面和第2面不连接在一起。

如果它可以用作 I2C 缓冲器,如果我不需要就绪信号,我可以用它来替换 TCA9511吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306是无源开关,不缓冲信号。

    您可以使用 PCA9306断开两条总线(通过拉动 EN LOW)。 但是,如果这是唯一需要的功能,请使用更简单的开关,如 SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,

    谢谢。

    然后,当 PCA9306 EN=1,sda1和 sda2通过内部电阻器连接在一起时,电流是否流经内部路径? 如果一侧为1.8V,另一侧为3.3V,则电流似乎很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部连接通过 MOSFET 进行。 浇口连接到 EN;晶体管仅在 sda1或 sda2被拉低时才会打开。 当 I/O 驱动不低时,VGS = 0 V,没有连接,I/O 电压由上拉电阻器决定。

    请参阅 [FAQ] LSF 转换器如何工作?