This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:最大 IOH 和 IOL

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087169/dp83tg720s-q1-maximum-ioh-and-iol

部件号:DP83TG720S-Q1

VDDIO = 3.3V 的此部件的最大额定 IOH 和 IOL 是多少? 我看到针对 VOH/VOL 测试条件提及+/-2mA,但未明确规定限值。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在数据表中指定了这些特定电流的 VOH 和 VOL。 如果 IOH 和 IOL 的值与+/-2mA 不同,则 VOH 和 VOL 很可能是不同的值。 此外,请查看 VOH 和 VOL 与 I_LOAD 测量的图6-8。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

x 出现错误。请重试或与管理员联系。