Other Parts Discussed in Thread: PCA9536, TCA9534A
主题中讨论的其他部件: TCA9534A
您好,
我在设计中使用的是PCA9536。 我发现设备行为不是恒定的。 每次通电时,行为都不同。 有时工作正常,有时会拉低线。
解决问题的唯一方法是重新启动主板。
有人能帮我解决这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
虽然听起来您的斜坡配置文件在建议的参数范围内,但您是否还介意提供VCC的范围快照?
您遇到的问题听起来像是POR勘误问题,但可能存在非单音斜坡配置文件,导致设备锁定并变得无响应/挂起总线。
出于好奇,您是否有理由对PCA9536而不是具有更强大POR电路(如TCA9534A)的更新型设备产生兴趣? TCA口味中没有4位变体,但我们提供8位变体。 TCA与我们的旧版PCA相比有一些优势,例如:
*显著改进且更坚固的POR电路
*较低的VCC操作支持(降级至1.65 V,而不是PCA设备的2.3 V)
*其他一般性改善
Ayusman,
您的VCC斜坡看起来非常理想。 您的IO电压行为非常有趣。
您的IO引脚似乎是浮动的? 这是否正确(我没有看到示意图)? 这是非常有趣的。 如果您卸下PCA9536,在总线上升之前是否会看到几毫秒的延迟?
是的,我们通常建议使用TCA设备而不是PCA。 原因是PCA设备是在一段时间前开发的,当时可用的仿真技术并不像现在那么快速和复杂。 因此,较新的TCA设备更强大,因为可以在更短的时间内运行更多模拟。