This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:设备随机锁定

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9536, TCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573639/pca9536-device-getting-locked-up-randomly

部件号:PCA9536
主题中讨论的其他部件: TCA9534A

您好,

我在设计中使用的是PCA9536。 我发现设备行为不是恒定的。 每次通电时,行为都不同。 有时工作正常,有时会拉低线。

解决问题的唯一方法是重新启动主板。

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ayusman:

    此设备的通电重置功能(最初用于将PN端口配置为输入)对VCC的加速速度以及每次通电后关闭的时间很敏感。 在您的系统中,VCC在开机前是否至少100毫秒处于0 V,斜坡时间是否短于10毫秒? (有关此限制的详细信息,请参阅数据表的第9.1 节。)

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    当我们打开主板电源时,我相信100毫秒的持续时间不会出现,因为主板已经关闭。 我测量 了Vcc上升 时间,大约为4毫秒。

    如果我对9.1 部分的理解有任何遗漏,请告诉我。

    此致

    Ayusman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayusman,

    听起来您的斜坡行为符合数据表的准则-感谢您的确认。

    发生此问题时,寄存器3中存储的值是多少? 我想知道端口是否被意外配置为输出,或者是否存在与寄存器配置无关的其他问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然听起来您的斜坡配置文件在建议的参数范围内,但您是否还介意提供VCC的范围快照?

    您遇到的问题听起来像是POR勘误问题,但可能存在非单音斜坡配置文件,导致设备锁定并变得无响应/挂起总线。

    出于好奇,您是否有理由对PCA9536而不是具有更强大POR电路(如TCA9534A)的更新型设备产生兴趣? TCA口味中没有4位变体,但我们提供8位变体。 TCA与我们的旧版PCA相比有一些优势,例如:

    *显著改进且更坚固的POR电路

    *较低的VCC操作支持(降级至1.65 V,而不是PCA设备的2.3 V)

    *其他一般性改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    我不知道寄存器3的值,因为我无法 访问设备。

    你好,Jonathan:

    我想使用4位IO扩展器,但不知道TCA比PCA设备更好。

    我正在附加Vcc和IO电压上升的快照。 我的Vcc和IO电压(SDA,SCL)不同。

    此致

    Ayusman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayusman,

    您的VCC斜坡看起来非常理想。 您的IO电压行为非常有趣。

    您的IO引脚似乎是浮动的? 这是否正确(我没有看到示意图)? 这是非常有趣的。 如果您卸下PCA9536,在总线上升之前是否会看到几毫秒的延迟?

    是的,我们通常建议使用TCA设备而不是PCA。 原因是PCA设备是在一段时间前开发的,当时可用的仿真技术并不像现在那么快速和复杂。 因此,较新的TCA设备更强大,因为可以在更短的时间内运行更多模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森

    感谢您的回复。 即使不存在PCA9536,也会出现相同的现象。 IO电压轨和Vcc轨都是3.3V,但产生的电压不同。 因此,中的延迟,我也在尝试找出IO电压的上升时间与Vcc相比不平稳的原因。

    关于我们如何解决这个问题的任何其他想法。

    此致

    Ayusman