您好,团队,
请支持以下PIN配置吗?
1. TPS6.5982万数据表 介绍 了SENSEP和SENSEN的2种连接类型。 图20说明 了如果将PP_EXT用作源,则SENSEP将连接到SENSE残留器的系统端。 但图29解释了如果将PP_EXT用作接收器,则SENSEP将连接到VBUS端。 如果用户希望在不更改连接的情况下将设备用作两个方向。 如果用户希望在 不更改针脚连接的情况下将设备用作两个方向,用户是否能意识到这一点?
2. 如果用户不使用无电瓶/无电瓶支持,PP_EXT针脚是否可以连接到GND?
此致,
Nagata。