This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:引脚配置

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574057/tps65982-pin-configuration

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

请支持以下PIN配置吗?

1. TPS6.5982万数据表 介绍 了SENSEP和SENSEN的2种连接类型。  图20说明  了如果将PP_EXT用作源,则SENSEP将连接到SENSE残留器的系统端。 但图29解释了如果将PP_EXT用作接收器,则SENSEP将连接到VBUS端。  如果用户希望在不更改连接的情况下将设备用作两个方向。 如果用户希望在  不更改针脚连接的情况下将设备用作两个方向,用户是否能意识到这一点?

2.   如果用户不使用无电瓶/无电瓶支持,PP_EXT针脚是否可以连接到GND?

此致,
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nagata-San,

    要将PP_EXT路径用作源或接收器,请将SENSEN和SENSEP都连接到Vbus。 如果用户未使用PP_HV,您可以将其接地。 但是,对于PP_EXT,没有PIN。 有两个引脚HV_GATE1和HV_GATE2用于打开PP_EXT的外部开关。 如果未使用PP_EXT,则HV_gate针脚可以保持浮动。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,您好!

    感谢您的更新。

    3.
    在电池电量耗尽的情况下,当使用PP_EXT作为接收路径时,BUSPOWERZ针脚应连接到GND。 如果用户有2种类型的解决方案(蓄电池无电状态和蓄电池无电状态),在  这两种情况下,BUSPOWERZ针脚是否可以连接到GND针脚?  

    1-1。
    >要将PP_EXT路径用作源或接收器,请将SENSEN和SENSEP都连接到Vbus
    用户是否应按以下方式连接SENSEN和SENSEP?

     

    此致,
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nagata-San,

    如果应用程序要求电池电量耗尽且电池电量耗尽,则BusPowerZ应连接至1.8V。 有关详细信息,请参阅TPS6.5986万数据表的图62。
    要同时使用PP_EXT作为源路径和接收路径,必须将SENSEN和SENSEP连接到VBUS。 在所附图像中,两个感应引脚必须位于MOSFET的右侧。 您可以在图像右下角看到VBUS节点。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,您好!

    TPS6.5986万没有PP_EXT。  如果用户要在TPS6.5982万或83中将PP_EXT用作电池耗尽模式下的接收器,我想 BUSPOWERZ应该连接到GND,如TPS6.5983万数据表中的图33所述。 用户能否在无电瓶模式或无无无电瓶模式下将BUSPOWERZ连接至GND? 或者用户不应该在无电池电量耗尽模式下将BUSPOWERZ连接到GND?

    此致,
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nagata-san,

    要使设备在无电池模式下启动,请将BUSPOWERZ连接至1.8V。 如果连接至1.8V,则设备也可以启动,而不会处于电池耗尽模式或外部供电模式。

    谢谢!
    Eric