This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:设备端口运行速度大幅降低?!

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001, TPD2E1B06, TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603556/tusb4041i-device-ports-running-at-much-reduced-speed

部件号:TUSB4041I
主题中讨论的其他部件:TPD2E001TPD2E1B06TPD2E2U06

我对这款设备有一个奇怪的问题,我将这款IC设计成一种工作数周的设计。 所有4个端口都在高速USB 2.0 下正常工作,直到出现损坏或破坏数据速率的情况。 所有端口都工作正常,速度慢,现在似乎卡在USB 1.1。 计算机端口正常,集线器与主机PC之间的电缆连接正常。 在我将设计拉开之前,是否有人知道这种情况可能发生的原因,或者在哪里寻找供应故障等线索?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl,您好!

    如果断开并重新连接集线器和主机之间的电缆,它是否始终恢复为USB全速而不是高速?  是否已尝试禁用并重新启用驱动程序?  

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我们已经尝试过,但我们仍然得到"此设备的性能可以更快。" 我们检查USB配置和描述符,实际上它将集线器的速度表示为全速而非高速。 在运行Windows 7的4台计算机上感到厌倦。 还测试了电缆,但并非如此。

    IC内部似乎出现了一些故障,导致了此问题。

    我没有将EEPROM连接到设备,因此它应该运行默认值,所有4个端口都工作正常,只是在FS,而不是HS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!

    您说过此问题是在集线器正常工作一段时间后发生的吗? 听起来似乎设备已损坏。 上游端口上的USB_DP/USB_DM线路上的电压过大可能是原因,但您需要将设备返回给TI进行故障分析以确认这一点。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您的回复,是的,似乎有什么东西损坏了端口,我没有在上游端口跟踪中添加任何外部保护组件,我应该这样做吗?

    如果有帮助,我可以上传我的示意图吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,请上传您的示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    drive.google.com/.../view
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    drive.google.com/.../view

    这是集线器上的USB信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!

    是的,您可以添加ESD保护设备(如TPD2E001),以在未来设计中保护上游USB_DP/USB_DM线路。 请注意,如果没有收到故障设备进行故障分析,我无法确定是否有任何针脚已通过ESD损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里以及如何最好地发送?

    我们现在订购了更换设备,我的示意图是否正常?

    该系统是天文摄像机控制器。 测量温度,湿度,转速并控制Peltier冷却器。 USB集线器是支持成像时使用的各种其他设备的极佳功能。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!

    我将在论坛外与您联系,提供有关退货的信息。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有收到你的信息,我可以看到吗?

    我的示意图是否对您的专家视图良好?

    一件事,如果我修改设计,我将在设计中添加保护二极管阵列TPD2E001。 我是否需要使用应用手册中所述的串联电阻器?

    非常感谢,

    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!

    我昨天不在办公室,今天你应该收到一条消息。

    因此,TPD2E001数据表中的串行电阻器似乎回到了USB 1.1 ,在这里,DP/DM路径中的串行电阻器更加常见,它不是必需的值。 此外,还提供了更新的ESD保护选项,如TPD2E1B06或TPD2E2U06。 您的原理图在功能上看起来很好。 如果您想要获得官方USB徽标,则需要实施过电流报告,降低上游VBUS上的电容,并使用EEPROM报告不可拆卸端口,但集线器应按当前设计工作,而不进行这些更改。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,

    我将对设计进行另一项修订,并实施其中一种保护装置,这是对酒吧的其他小改动。 这不是一个生产单位,我是一个业余爱好者,在设计方面没有正式的资格,但我很高兴我在设计方面做得很好。

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!

    我们是否可以在等待退货时关闭此线程?

    此致,
    JMMN