This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:PD型测试仪

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624990/tps65982-evm-pd-profile-tester

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万

我 购买了2个TPS6.5982万-EVM和1个Totalphase Aardvark以进行以下测试。

我计划测试多个USB Type-C笔记本电脑电源支持的不同PD配置文件。

因此,我想知道如何对TPS6.5982万-EVM进行配置/编程,以模拟每个可能的PD配置文件(20V/15V/14.5V/12V/9V/5V)

您将在下面找到其中一个USB Type-C笔记本电脑电源的RX源电容。

Rx源上限(0x30)

重新读取寄存器清除状态
状态:注册读取成功
数PDO 6.
PDO1:最大电流或功率3000 mA
PDO1:最小电压或功率5000 mV
PDO1:峰值电流0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO1:双重角色数据错误
PDO1:USB通信功能2.
PDO1:外部供电正确
PDO1:支持USB挂起错误
PDO1:双重角色能力错误
PDO1:固定的电源类型
PDO2:最大电流或功率3000 mA
PDO2:最小电压或功率9000 mV
PDO2:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO2:固定电源类型
PDO3:最大电流或功率3000 mA
PDO3:最小电压或功率1.2万 mV
PDO3:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO3:固定的电源类型
PDO4:最大电流或功率3000 mA
PDO4:最小电压或功率1.5万 mV
PDO4:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO4:固定的电源类型
PDO5:最大电流或功率2500 mA
PDO5:最小电压或功率1.8万 mV
PDO5:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO5:固定的电源类型
PDO6:最大电流或功率2200 mA
PDO6:最小电压或功率2万 mV
PDO6:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO6:固定的供应类型

因此,我很可能正在寻找一个仅包含1个固件的解决方案,我需要在 TPS6.5982万-EVM上进行编程,并且能够使用开关或板载S1 DIP开关设置不同的PD配置文件。 是否有人可以帮助我相应地设置此固件? 提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitch,

    欢迎使用e2e! 下载自定义 工具(自定义工具用户指南,此处为 http://www.ti.com/lit/ug/slvuar8a/slvuar8a.pdf)后,您可以使用GUI重新刷新原始 启动代码,以使用S1交换机模组来获得不同的电压/电流源和接收器值。  

    要重新刷新原始 启动代码,请单击“Device”==>“Re-Flash EVM Firmware (Recovery)"(重新刷新EVM固件[恢复])

    确保在固件上载并完成后重启。 现在开始有趣的活动。 开关组仅设置为5,12和20V。 我建议您查看TPS6.5982万EVM用户指南(有关 每个交换机设置的详细信息,请访问www.ti.com/.../slvuaf8c.pdf)。 请查看第13页上的表2以了解S1逻辑表。  

    如果您要设置与5V,12V和20V不同的源电压和吸入电压,我建议您自定义所需的版本,并将其闪存到主板上。 我希望这能帮助你:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位:

    感谢您的响应。但是我知道我可以将固件编程到EVM上,但我是一个新手,我尝试使用自定义工具制作固件,但不幸的是,我不具备确定哪些选项所需的知识 应该在自定义工具中使用以获得正确的设置(是的,我是这个节点的新用户)。 如果有人能向我指出如何为EVM构建第一个固件的正确方向,我将不胜感激。 我尝试按照以下文档中的说明操作:SLVA795A,但在2.4 步骤3中卡住,找不到建议的TPL文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    自您查看的文档发布以来,我们的模板命名发生了变化。 对于Thunderbolt系统,您可以使用TPS6.5982万_Thunderbolt DRP_Host_Advanced_3_08.TPL,而不是该文档中列出的TPL文件。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

    感谢您对TPL文件的建议。 我将从这个模板开始。 并检查我是否可以确定需要修改哪些设置才能将不同的PD配置文件添加到固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定获得PD配置文件,每个配置文件运行1个固件。 现在,我想知道如何通过按按钮(连接到J2或J3)或通过更改S1设置,将EVM设置为在PD配置文件之间切换+1,这样我就可以制作1个固件在配置文件之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在遇到了另一个问题,即使我尝试重新刷新出厂固件,我也无法再对EVM进行编程。 它提到"擦除设备",而且没有发生任何事情。 我现在使用同一台计算机对同一设备进行了多次完全编程,现在它不再工作了。 另一个TPS6.5982万-EVM (尚未使用,我现在无法再进行编程)。 我在正确连接的情况下检查了几次接线。 EVM还可通过戴尔笔记本充电器供电。

    更新:我在另一台PC上也遇到了此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    您是否正在使用FTDI或Aardvark对TPS6.5982万-EVM进行编程?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aardvark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    对TPS6.5982万-EVM编程时是否收到任何错误?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

    不,在编程过程中,我没有收到任何错误,它持续显示"擦除设备"数小时。 当我按中止时,我收到消息The software is not responding (软件没有响应)。  

    使用实用程序GUI时,我可以使用选项"主机接口FW更新"使用低区域刷新刷新固件。但当我尝试使用"全刷新"时,无法刷新固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    很抱歉,您在使用Aardvark时遇到问题,您能否确认您已遵循应用程序自定义工具用户指南第3节中的所有步骤? 第3节介绍了Aardvark适配器的使用: www.ti.com/.../slvuar8a.pdf

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    是的,我确实折叠了第3节的说明。 它运行得很好,我已成功地使用此配置更新了软件几次,即使是在它突然不工作的那一天,我也可以使用应用程序自定义工具对设备进行编程。还有一点我无法再进行编程 对其进行编程。 后来我发现,当我使用TPS6598x实用程序GUI使用低区域编程时,我仍然能够对其进行编程(不幸的是速度要慢得多。因此,接口工作正常,但由于某种原因,应用程序自定义工具不工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    这些结果非常奇怪,这不是我以前在EVM中看到过的结果。 您能否确认板上的SPI-FLASH芯片上是否存在LDO_3V3电压? 引脚8为LDO_3V3电压。
    此外,您是否可以尝试探测EVM上的SPI线路?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J2或J3的引脚8? 如何探测SPI线路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    如果您查看EVM用户指南的第29页: www.ti.com/.../slvuaf8c.pdf
    器件U1是SPI闪存,您可以在此处探测SPI线路以及LDO_3V3线路。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白如何测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在下载了Totalfase闪存中心,收到消息“The target device is not powered”(目标设备未通电)。 我检查了它是否通过戴尔电源适配器供电,我甚至尝试了第二个戴尔电源适配器,但我仍然收到消息The target is not powered (目标未通电)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    对响应延迟深表歉意。 您的TPS6.5982万-EVM是否可能损坏?
    您能否检查器件的LDO_3V3电压? 为此,请先插入Dell套管插孔。 接下来,使用万用表并将其中一个接地测试点上的负极导线接地。 然后查找U1 (这是8引脚SPI-Flash芯片)。 U1的引脚8应为3.3V,是否可以使用万用表检查U1的引脚8?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    感谢您的回复。我找到了8引脚SPI闪存芯片U1,并测量了PIN8上的电压(我认为它是PIN8,但也可能是PIN1),它测量的是3.3V (确切地说是3.2V) 交叉反向引脚不显示3.3V,因此我假设为PIN1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    这是奇怪的,在SPI闪存芯片(U1)上,PIN8和Pin1都应该是3.3V。 PIN8是SPI闪存的Vcc (由TPS6.5982万的LDO_3V3供电)。引脚1是连接TPS6.5982万的SPI线路之一。 在LDO_3V3的SPI线路上有一个上拉电阻器,因此我希望引脚1和引脚8都测量3.3V。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

    感谢您的回复,是否可以修复?

    有什么想法会发生这种情况?

    以及如何避免再次发生这种情况,因此我确信,如果我们决定订购额外的TPS6.5982万-EVM,这种情况不会再次发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    我不确定TPS6.5982万-EVM出现故障时会发生什么情况,因此我无法建议您如何预测发生的故障。 您是否可能有一个不同的Aardvark,您可以尝试与它一起使用?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我没有额外的Aardvark可供测试。 只是想确保将来不会发生这种情况。是否有人将TPS6.5982万-EVM的默认固件作为低区域bin文件? 因为这是目前唯一可以对EVM进行编程的方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    我们没有用于默认EVM配置的低区域图像。 您可以使用我们的应用程序自定义工具制作低区域图像。

    谢谢!
    Eric